Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Helioscreen Projects & Siemens Building Technologies intègrent une régulation intelligente de la lumière et de la chaleur solaires à un système de gestion des bâtiments (SGB) à des fins d’économie d’énergie et d’amélioration du climat intérieur.

For the business press
Bruxelles, 13.12.2010

Un usage optimal de la lumière naturelle et de la chaleur du soleil permet d’importantes économies d’énergie et un confort accru dans chaque pièce. Helioscreen Projects, une division d’Hunter Douglas Belgium et Siemens Building Technologies lancent conjointement une solution de régulation intelligente des stores, des systèmes HVAC et de l'éclairage pour un confort thermo-visuel parfait. Le système de gestion des bâtiments (SGB) assure en permanence la combinaison la plus économique et la plus confortable.

Le soleil est une source précieuse et gracieuse de lumière et de chaleur. En y recourant intelligemment, il permet de limiter la demande intrinsèque d’énergie d’un bâtiment. Il contribue également à un climat intérieur confortable et productif. Il faut toutefois souvent se protéger de la lumière du soleil pour remédier aux nuisances visuelles ou à une température trop élevée – et ainsi à une consommation inutile d’énergie pour le refroidissement. Le défi consiste à utiliser les stores de manière à régler exactement la quantité de lumière et de chaleur souhaitée.

Gestion conjointe du climat intérieur et de la lumière
Dans la solution « Total Room Automation » d’Helioscreen Projects et de Siemens Building Technologies, la commande des stores est intégrée à un système de gestion des bâtiments. Jour et nuit, ce SGB assure un accord parfait entre les stores et les autres dispositifs du bâtiment comme le chauffage, la ventilation, l’éclairage et la climatisation. Le système contrôle la température ambiante, enregistre les pièces occupées et calcule la vitesse à laquelle une pièce est chauffée ou refroidie.

Gain d’énergie et productivité accrue
La régulation intelligente de la lumière et de la chaleur solaires offre deux formes de rendement du capital investi. Conformément à la norme européenne EN-15232, il s’agit tout d’abord d’une des mesures nécessaires à un bâtiment présentant une importante efficacité énergétique et permettant des économies pouvant atteindre 30 %. Il ressort par ailleurs de différentes études qu’un meilleur climat inérieur entraîne une augmentation de la productivité. Vu la part majeure des frais de personnel dans les frais opérationnels d’une entreprise, une hausse de 1 % de la productivité permet de plus gros gains qu’une économie d’énergie de 50 %.

Liberté totale de conception
Cette solution offre aux architectes une totale liberté d’utilisation du verre et de la lumière, même aux endroits où ce serait insensé d’un point de vue « consommation énergétique ». Qui plus est, la solution s’adapte tout en souplesse aux modifications apportées à la répartition ou à l’usage d’un bâtiment. Elle permet aussi une gestion et un entretien intégrés et dès lors plus efficaces des stores et des autres dispositifs du bâtiment.

Helioscreen Projects, une division d’Hunter Douglas Belgium propose des solutions fonctionnelles de systèmes de pointe pour la protection solaire et la régulation de la lumière en vue d’apporter un confort thermo-visuel optimal. Elle est, aujourd’hui, la référence par excellence en matière de solutions de protection solaire sur le marché belge et luxembourgeois. Une équipe de spécialistes est à votre disposition de la conception à l’exécution, mais aussi pour assurer le service après-vente. Helioscreen Projects fait partie du Groupe international Hunter Douglas, le leader du marché en matière de la protection solaire fonctionnelle et décorative. Depuis 1947 déjà, Hunter Douglas a une longueur d’avance dans le développement de solutions innovantes et par projet. Grâce à sa collaboration étroite avec des architectes et des designers, Hunter Douglas contribue mondialement à transformer des schémas innovants en bâtiments confortables, économiques et intelligents.

Siemens Building Technologies est le leader du marché en matière de solutions et de produits pour la protection et le confort des personnes et la sécurité dans les bureaux, les usines, les bâtiments publics, les aéroports, bref dans tout local possible et imaginable, grâce à un vaste portefeuille de solutions de sécurité (incendie), de régulation du climat intérieur, ainsi que d’automatisation et de gestion des bâtiments.