Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Le moteur électrique détenteur du record du monde prend son envol.

  • Étape majeure sur le plan technique pour l’aviation de demain : le vol inaugural d’un avion à propulsion électrique doté d’une puissance de 260 KW

  • Le moteur Siemens propulse l’avion de voltige Extra 330LE dans un silence quasi absolu

  • Cette technologie sera intégrée au développement des avions à propulsion hybride électrique dans le cadre du projet mené en coopération avec Airbus

L’équipe de recherche de Siemens a développé un nouveau type de moteur électrique. Pesant tout juste 50 kg, il délivre une puissance continue de près de 260 KW, cinq fois supérieure aux moteurs avec des caractéristiques comparables. Ce système de propulsion, qui établit un nouveau record, a réussi aujourd’hui son premier vol public à l’aéroport de Schwarze Heide situé près de Dinslaken en Allemagne. Il propulsait un avion de voltige Extra 330LE dans un silence quasi absolu. Le nouveau moteur avait effectué son vol inaugural le 24 juin 2016. Cette avancée signifie qu’il sera dorénavant possible de concevoir des appareils avec une capacité d’accueil de quatre sièges ou plus dotés d’une propulsion hybride électrique.

Ce communiqué de presse ainsi que de plus amples informations sont disponibles sur www.siemens.com/press/electric-motor-plane

06/07/2016