Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Conception innovante pour la série Simotics HV C

  • Faible encombrement avec des dimensions et des poids réduits

  • Système de refroidissement breveté innovant dans la variante antidéflagrante

  • Densité de performance et fiabilité accrues

Simotics HV C est une nouvelle série de moteurs haute tension compacts pour les applications nécessitant un refroidissement par chemise d'eau ou une enveloppe antidéflagrante compatible pour utilisation en zone Ex d IIB. Grâce à des caractéristiques de conception inédites et novatrices, la série Simotics HV C offre une densité de performance et une fiabilité remarquables même dans les conditions les plus extrêmes. La variante antidéflagrante utilise un concept de refroidissement novateur pour offrir une amélioration sensible des performances sans augmentation de l'encombrement, tandis que la variante à refroidissement par eau permet une meilleure utilisation grâce à un système de refroidissement optimisé. La fiabilité et la durabilité ont été renforcées grâce à une meilleure répartition des températures. Ces avantages, conjugués à une conception de boîtier renforcée à réduction optimisée des vibrations, confèrent à ces moteurs haute tension un spectre de performances étendu et un champ d'application plus vaste. Les moteurs Simotics HV C compacts et fiables conviennent pour une grande diversité d'applications dans des secteurs tels que la technologie marine et l'exploitation minière, les industries papetière, métallurgique, chimique, pétrolière et du gaz.

La densité de performance exceptionnelle et la durabilité renforcée de ces nouveaux moteurs sont dues à une série de mesures de conception innovantes et à un concept de boîtier moderne basé sur la méthode des éléments finis (FEM).

Dans le concept de refroidissement breveté des variantes antidéflagrantes à refroidissement par air, des éléments du refroidissement par tubes ont été intégrés dans le boîtier refroidi par ailettes, ce qui a permis une nette amélioration des performances de refroidissement, en particulier au niveau des points chauds. Parallèlement, une conception de ventilateur moderne avec circuit de refroidissement interne contribue à optimiser la dissipation thermique. La variante refroidie par chemise d'eau a également bénéficié du concept de refroidissement novateur qui a amélioré considérablement la répartition des températures et la dissipation thermique. Ces mesures se sont traduites par une fiabilité et une durabilité accrues des deux variantes.

Des mesures de conception ont également été mises en œuvre pour améliorer le pied du boîtier renforcé pour un comportement optimisé aux vibrations. La conception à écoulement optimisé du couvercle de ventilateur a réduit la génération de bruit sans compromettre les performances.

La boîte à bornes antidéflagrante du Simotics HV C est conçue pour offrir une compacité optimale et est identique pour la version 6 kV et la version 11 kV, permettant de réduire le poids de plusieurs centaines de kilos. La flexibilité assurée par la position variable de la boîte à bornes contribue à simplifier la planification et l'installation de l'équipement. Des conduits de câbles internes rendent le moteur résistant aux conditions les plus difficiles tout en réduisant les travaux de câblage. Le concept de câblage intégré protège les câbles contre toutes sortes d'influences externes.

La standardisation de haut niveau des procédés de production et des interfaces du Simotics HV C et son intégration dans l'ensemble de la gamme des outils de marketing et d'ingénierie disponibles, permettent de raccourcir les délais de livraison relativement aux performances.

Avec leurs concepts de refroidissement novateurs et leurs caractéristiques de conception innovantes, les moteurs haute tension de la série Simotics HV C allient durabilité renforcée et haute densité de puissance.

Les moteurs Simotics HV C compacts et fiables conviennent pour une grande diversité d'applications.

 

Ce communiqué de presse et une photo de presse sont disponibles sur www.siemens.com/press/PR2017030212PDEN

Pour plus d'informations sur Siemens à la Foire de Hanovre 2017, rendez-vous sur www.siemens.com/press/hm17 et www.siemens.com/hannovermesse

Suivez-nous sur les médias sociaux
Twitter : www.twitter.com/siemens_press et www.twitter.com/SiemensIndustry  
Blog : https://blogs.siemens.com/mediaservice-industries-en

 

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 165 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans plus de 200 pays et opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies à haute efficacité énergétique qui contribuent à préserver les ressources naturelles, Siemens est l’un des principaux fournisseurs de solutions dédiées à la production et au transport efficaces de l’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructure, des équipements d’automatisme et des solutions logicielles destinées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire et de l’informatique médicale. Au cours de l’exercice fiscal 2016 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 79,6 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2016, le groupe employait quelque 351 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com.

24/03/2017