Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens augmente la plage de puissance des ses convertisseurs basse tension

For the business and trade press
Bruxelles, 20.10.2010

La division Drive Technologies de Siemens vient de faire passer la limite de puissance de ses convertisseurs de la gamme Sinamics G150 de 1 500 à 2 700 kilowatts (kW). Ces convertisseurs basse tension sont destinés à des applications sans renvoi d’énergie, impliquant par exemple le déplacement, le pompage et la compression de substances. L’utilisation de variateurs de vitesse avec des convertisseurs de fréquence permet de réaliser des économies d’énergie pouvant atteindre 70 % dans le cas des pompes, des ventilateurs et des compresseurs. Les unités d’armoires peuvent être raccordées à des transformateurs à deux enroulements. Pour limiter les effets d’harmoniques basse fréquence, un mode de fonctionnement à 12 impulsions sur transformateurs à 3 enroulements est également proposé comme fonction standard. L’utilisation des semi-conducteurs de puissance IGBT et d’un concept de refroidissement spécial garantit un fonctionnement silencieux et une bonne compacité des convertisseurs pour tous les niveaux de protection proposés, depuis l’IP20 jusqu’à l’IP54. Par ailleurs, le pupitre opérateur avancé AOP 30 et l’outil Starter PC facilitent la mise en service et l’exploitation de ces appareils.

De conception robuste bien que simple, ils sont parfaitement fiables et leur maintenance est facile. Lors de la commande du produit, l’utilisateur peut configurer les options standard en fonction des applications qu’il utilise.

Vous trouverez plus d'informations aux adresses Internet suivantes: www.siemens.be/drives ou www.siemens.com/sinamics-g150 ou prenez contact avec nos spécialistes techniques au numéro 02 536 78 48 ou par e-mail: drives.be@siemens.com .

Une photo accompagne ce communiqué de presse. Vous pouvez télécharger cette photo en haute ou basse résolution au départ de l’adresse Internet suivante www.siemens.com/dt-bild/3001

Sinamics G150

Légende : La division Drive Technologies de Siemens vient de faire passer la limite de puissance de ses convertisseurs de la gamme Sinamics G150 de 1500 à 2700 kilowatts (kW)

Siemens Industry Sector (Erlangen, Allemagne) est le plus grand fournisseur au monde de systèmes pour la production, les transports, les bâtiments et l’éclairage. Siemens propose des technologies d’automatisation intégrées et des solutions sur mesure pour l'industrie qui lui permettent d'améliorer la productivité, l'efficacité et la flexibilité de ses clients dans l'industrie et les infrastructures. Le secteur comprend six divisions : Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility et Osram. Au cours de l'exercice 2009 (clôturé le 30 septembre), Siemens Industry a généré un chiffre d'affaires de 35 milliards d’euros. Siemens Industry Sector emploie quelque 207 000 collaborateurs dans le monde. www.siemens.com/industry

La division Siemens Drive Technologies (Nuremberg, Allemagne) est le plus grand fournisseur au monde de produits et services pour le matériel de production et les machines-outils. Elle propose non seulement des produits standard mais aussi des solutions de commande et d’entraînement industrielles. Le recours à des technologies intégrées, à tous les niveaux de la transmission, avec des composants électriques et mécaniques, offre un excellent potentiel de réduction de la consommation d’énergie dans les unités de production industrielle. Les services fournis par cette division incluent le support mécatronique en plus des services en ligne pour la gestion des défaillances et la maintenance préventive via le web. Avec quelque 36 900 collaborateurs dans le monde, Siemens Drive Technologies a enregistré durant l’exercice fiscal 2009 (clôturé le 30 septembre) un chiffre d’affaires total de 7,5 milliards d’euros. www.siemens.com/drivetechnologies