Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Applications de contrôle de mouvement avancées intégrées dans l'environnement d'ingénierie

Foire de Hanovre, hall 9, stand D35

  • Offre groupée comprenant le contrôleur avancé Simatic et le système servo-variateur Sinamics, intégrés dans le TIA Portal V14

  • Contrôleur avancé Simatic S7-1500 T-CPU pour tâches d'automatisation standard, de sécurité et de contrôle de mouvement

  • Le système servo-variateur Sinamics V90 avec Profinet permet à la machine de bénéficier de la vitesse et de la précision requises

  • Pour intégrer et simplifier la résolution des tâches d'entraînement complexes, comme la démultiplication et la synchronisation d'arbre à cames

Siemens vient de lancer sur le marché une offre groupée pour applications de contrôle de mouvement, comprenant le contrôleur avancé Simatic et le système servo-variateur Sinamics. Le nouveau contrôleur S7-1500 T-CPU gère les tâches de contrôle d'exécution. Il est intégré dans la plateforme TIA Portal V14 (Totally Integrated Automation), la nouvelle version de l'environnement d'ingénierie de Siemens. Le nouveau système servo-variateur Sinamics V90 avec Profinet permet à la machine de bénéficier de la vitesse et de la précision requises. Grâce à cette nouvelle offre, les utilisateurs Simatic seront en mesure de résoudre les tâches de contrôle de mouvement complexes, comme la démultiplication et la synchronisation d'arbre à cames, dans un environnement familier. Comme le nouveau S7-1500 T-CPU convient également pour les applications de sécurité, l'utilisateur n'a besoin que d'un seul contrôleur pour les tâches d'automatisation standard, de sécurité et de contrôle de mouvement.

TIA Portal V14 aide les utilisateurs à concevoir et développer leurs tâches de contrôle de mouvement, comme la démultiplication et la synchronisation d'arbre à cames électroniques. L'outil Cam Editor intégré simplifie la configuration et l'optimisation des rapports de transmission variables dépendants de la position entre l'arbre menant et l'arbre mené. Les cames peuvent être changées ou rajustées en fonction des modifications apportées au produit, même lorsque la machine est en service. L'outil Cam Editor est très facile à utiliser, même pour les diagnostics à l'échelle du système.

Le système servo-variateur Sinamics V90 inclut désormais Profinet, le standard de communication Ethernet pour les automatismes industriels. Convivial et performant, ce système est composé d'un servo-variateur Sinamics V90 et d'un servomoteur Simotics S-1FL6 qui a été amélioré par l'intégration d'un nouveau codeur incrémental de résolution 21 bits. Différentes tailles de convertisseur et hauteurs d'arbre moteur permettent de couvrir un large éventail d'applications pour intégration sur réseaux monophasés et triphasés. Il y a huit tailles de convertisseur et sept hauteurs d'arbre moteur, la puissance de sortie étant comprise entre 0,05 et 7,0 kilowatts. Les moteurs se caractérisent par de faibles moments d'inertie qui permettent de réaliser des tâches de contrôle de mouvement dans le plus large éventail d'applications possible, en mettant l'accent sur le traitement et l’entraînement dynamique (par ex. : positionnement, transport et enroulement).  Outre son exploitation dans TIA Portal V14 avec le nouveau contrôleur avancé Simatic 1500 T-CPU, le système servo-variateur peut également être utilisé avec le contrôleur avancé Simatic S7-1500 et le contrôleur de base Simatic S7-1200.


Légende
Siemens vient de lancer sur le marché une offre groupée pour applications de contrôle de mouvement, comprenant le contrôleur avancé Simatic et le système servo-variateur Sinamics. Le nouveau contrôleur S7-1500 T-CPU gère les tâches de contrôle d'exécution. Il est intégré dans la plateforme TIA Portal V14 (Totally Integrated Automation), la nouvelle version de l'environnement d'ingénierie de Siemens. Le nouveau système servo-variateur Sinamics V90 avec Profinet permet à la machine de bénéficier de la vitesse et de la précision requises.

Ce communiqué de presse, accompagné d'une photo de presse haute résolution, est également disponible sur www.siemens.com/press/PR2016030166DFEN

Pour d'autres informations, rendez-vous sur www.siemens.com/tia-portal

Pour plus d’informations sur le Salon de Hanovre 2016, rendez-vous sur www.siemens.com/press/hm16

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Twitter : www.twitter.com/siemens_press et www.twitter.com/SiemensIndustry
Blog : www.siemens.com/industry-blog

Siemens AG (Berlin et Munich) est un leader technologique mondial. Symbole d’excellence, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis plus de 165 ans, la société est active dans plus de 200 pays et se concentre sur les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies écoénergétiques permettant d’économiser les ressources, Siemens est le n° 1 de la construction d’éoliennes offshore, un des principaux fournisseurs de solutions de transport de l’énergie et de turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, et un pionnier des solutions d’infrastructure ainsi que de l’automatisation et des logiciels industriels. Siemens est également leader dans le domaine de l’imagerie médicale – systèmes de scanner et d’imagerie par résonance magnétique –, des diagnostics de laboratoire et de l’informatique médicale. Au cours de l’exercice fiscal 2015 (clôturé le 30 septembre), son chiffre d’affaires s’est élevé à 75,6 milliards d’euros, pour un résultat net de 7,4 milliards d’euros. Fin septembre 2015, l’entreprise employait quelques 348 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com.

11/05/2016