Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens étend sa gamme de moteurs écoénergétiques

For the trade press
Nuremberg, 23.11.2010

La division Drive Technologies de Siemens a ajouté deux nouvelles tailles de bâti pour les moteurs aluminium à sa gamme de moteurs CEI basse tension à haut rendement énergétique, et augmenté la puissance nominale de ses moteurs en fonte. Tous les moteurs sont disponibles dans la catégorie de rendement IE2 et sont donc conformes aux exigences du règlement 640/2009 de la Commission de la Communauté européenne (CE). Les nouveaux moteurs en fonte sont également proposés dans les catégories de rendement IE3 et NEMA Premium.

Siemens propose désormais les moteurs triphasés asynchrones de la série 1LE1 dans les tailles de bâti 80 et 90, en plus des tailles allant de 100 à 160. Les nouveaux moteurs à carcasse aluminium sont disponibles en version 2 ou 4 pôles. La boîte de raccordement orientable peut être positionnée sur n’importe quel angle entre 0 et 360 degrés. Il est ainsi possible de connecter le moteur depuis n’importe quelle direction, ce qui facilite sensiblement l’installation, notamment lorsque l’espace est restreint, et permet de gagner du temps. La série 1LE1 est disponible à partir d’une puissance nominale de 550 watts dans la catégorie de rendement IE2.

Dans le cas de la série de moteurs renforcés 1LG6, l’agrandissement du bâti du modèle 315 permet de passer à une puissance nominale de 315 kW. Les moteurs en fonte sont disponibles en version 2, 4, 6 ou 8 pôles. Avec un facteur de service de 1,15, ils offrent une réserve thermique suffisante pour compenser les fluctuations de charge. Outre la catégorie IE2, les nouveaux moteurs peuvent également être commandés dans les catégories de rendement IE3 et NEMA Premium. La catégorie NEMA Premium correspond aux critères d’efficacité énergétique qui entreront en vigueur aux États-Unis à partir du 19 décembre 2010.

Les moteurs basse tension de Siemens de la classe IE2 sont proposés dans la plage de performances allant de 750 W à 375 kW et sont donc conformes aux exigences du règlement 640/2009 de la Commission de la Communauté européenne (CE). Depuis le 16 juin 2010, les fabricants de moteurs de la Communauté économique européenne peuvent uniquement commercialiser des moteurs à haut rendement énergétique conformes au niveau de rendement minimal IE2. Ces moteurs se caractérisent par un rendement supérieur d’environ 7 % par rapport à celui des modèles standard. La faible consommation d’énergie permet de réduire les émissions de gaz carbonique et de limiter les coûts d’exploitation.

Les moteurs à rendement énergétique élevé font partie du portefeuille environnemental de Siemens. Au cours de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires de ce portefeuille s’est élevé à environ 28 milliards d’euros, faisant de Siemens le premier fournisseur au monde de technologies respectueuses de l’environnement. Au cours de la même période, nos produits et solutions ont permis aux utilisateurs de réduire leurs émissions de CO2 de près de 270 millions de tonnes, une quantité correspondant aux émissions totales annuelles de gaz carbonique de mégapoles telles que Hong Kong, Londres, New York, Tokyo, Delhi ou Singapour.te leverancier is van milieuvriendelijke technologieën. In dezelfde periode konden onze klanten dankzij onze producten en oplossingen hun uitstoot van kooldioxide (CO2) verminderen met 270 miljoen ton, wat overeenkomt met de jaarlijkse CO2-uitstoot van grote steden zoals Hong-Kong, Londen, New York, Tokyo, Delhi en Singapore.

Pour plus d'informations:
Contactez nos spécialistes techniques au numéro 02 536 78 48 ou par e-mail: drives.be@siemens.com ou visitez nos adresses internet suivantes www.siemens.be/drives en www.siemens.com/lowvoltagemotors

Une photo accompagne ce communiqué de presse. Vous pouvez télécharger cette photo en haute ou basse résolution au départ de l’adresse Internet suivante www.siemens.com/dt-picture/3006

Moteurs CEI basse tension à haut rendement énergétique

Légende:
La division Drive Technologies de Siemens étend sa gamme de moteurs CEI basse tension à haut rendement énergétique avec deux hauteurs d’arbre dans le bâti compact des moteurs aluminium

Siemens Industry Sector (Erlangen, Allemagne) est le plus grand fournisseur au monde de technologies respectueuses de l’environnement pour la production, les transports, les bâtiments et l’éclairage. Siemens propose des technologies d’automatisation intégrées et des solutions sur mesure pour l'industrie qui lui permettent d'améliorer la productivité, l'efficacité et la flexibilité de ses clients dans l'industrie et les infrastructures. Le secteur comprend six divisions : Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility et Osram. Au cours de l'exercice 2010 (clôturé le 30 septembre), Siemens Industry a généré un chiffre d'affaires d’environ 34,9 milliards d’euros. Siemens Industry Sector emploie quelque 204 000 collaborateurs dans le monde. www.siemens.com/industry

La Division Drive Technologies de Siemens (Nuremberg, Allemagne) est leader mondial dans les produits, systèmes, applications et services destinés aux automates de production et aux machines-outils. Drive Technologies propose les technologies couvrant l’ensemble de la chaîne cinématique, des composants électroniques et mécaniques aux systèmes de contrôle de mouvements. Son offre s’adresse à tous les segments de l’industrie manufacturière, de l’industrie des process et de l’énergie/infrastructure. La division offre des réponses aux exigences fondamentales de ses clients en matière de productivité, d’’efficacité énergétique et de fiabilité. Avec un effectif mondial de 36 900 personnes, Siemens Drive Technologies a réalisé au cours de l’exercice 2010 (clôturé le 30 septembre) un chiffre d’affaires total de 7 milliards d’euros. www.siemens.com/drivetechnologies