Siemens installe des systèmes d’arrêt de laitier sur des convertisseurs chez ArcelorMittal en Belgique

La modernisation du convertisseur améliore la qualité de l’acier

For the trade/business and financial press
Linz, 17.09.2012

ArcelorMittal Belgique s.a. a passé une commande à Siemens VAI Metals Technologies pour la fourniture de deux systèmes d’arrêt Simetal Vaicon. Les systèmes d’arrêt de laitier seront installés sur deux convertisseurs LD de 300 tonnes dans l’usine d’ArcelorMittal à Gand. La réduction maximale du transfert de laitier améliorera la composition chimique et, par là même, la qualité de l’acier. Le projet de modernisation devrait se terminer durant le premier trimestre de  2013.

ArcelorMittal utilise dans son usine de Gand des convertisseurs LD (BOF) qui affichent un poids de coulée de 300 tonnes. Afin d’éviter quasi entièrement le transfert de laitier avec l’acier vers la fin de la procédure de coulée, Siemens équipera chaque convertisseur d’un système d’arrêt de laitier Simetal Vaicon. Avec cette solution, le trou de coulée est fermé automatiquement avec de l’azote gazeux. Cette technologie sans contact assure un fonctionnement fiable, indépendamment d’une éventuelle usure du trou de coulée. Les systèmes d’arrêt de coulée commandés par ArcelorMittal Gand s’utilisent tant en mode manuel qu’automatique. Ils seront à même de réduire la proportion de laitier dans l’acier liquide à des niveaux inférieurs à quatre kg/t, ce qui se traduira par une réduction de la rephosphoration et resulfuration de l’acier.

L’installation de production intégrée d’ArcelorMittal Gand appartient à la Flat Carbon Europe Division. L’installation affiche une production annuelle de quelque cinq millions d’acier plat laminé, par exemple pour l’industrie automobile et les appareils électroménagers. Dans le cadre d’un contrat précédent, Siemens modernise actuellement les entraînements du train finisseur du laminoir à chaud de Gand.

Vous trouverez plus d’informations sur les solutions pour les aciéries, laminoirs et lignes de traitement sur http://www.siemens.com/metals

Photo:

Système d’arrêt Simetal Vaicon de Siemens chez ArcelorMittal Brême
Système d’arrêt Simetal Vaicon de Siemens chez ArcelorMittal Brême

Le secteur Industry de Siemens (Erlangen, Allemagne) est le plus grand fournisseur au monde de produits et solutions innovantes et respectueuses de l’environnement pour les clients industriels. Fort de ses technologies d’automatisation intégrées et logiciels industriels, sa solide expertise dans les marchés verticaux et ses services technologiques, le secteur Industry de Siemens améliore la productivité, l'efficacité et la flexibilité de ses clients. Il emploie quelque 100 000 personnes dans le monde, répartis dans les divisions Industry Automation, Drive Technologies et Customer Services, et la Business Unit Metals Technologies. Pour plus d’informations, visitez le site www.siemens.com/industry

La business unit Metals Technologies (Linz, Autriche) fait partie du secteur Industry de Siemens. Elle est un des principaux partenaires au monde axés sur le cycle de vie des installations de l’industrie métallurgique. Cette business unit offre une palette complète de technologies, modernisations, produits et services, de même que des solutions d’automatisation et environnementales intégrées couvrant le cycle de vie complet des installations. Pour plus d’informations, visitez le site www.siemens.com/metals