Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens livrera des rames et un système de contrôle-commande automatique pour la nouvelle ligne de métro de Sofia

  • 20 rames de métro et un système de contrôle des trains

  • Option pour dix rames supplémentaires après l’extension de la ligne

  • Mise en service de la nouvelle ligne en 2019

  • Contrat d’une valeur d’environ 140 millions d’euros (hors option)

Metropolitan EAD, l’opérateur du réseau de métro de Sofia (Bulgarie), a choisi le consortium réunissant Siemens et le constructeur polonais Newag pour équiper la nouvelle ligne de métro 3 de la capitale bulgare. La commande d’une valeur de près de 140 millions d’euros comprend la livraison de 20 rames de métro de type Inspiro et du système de protection automatique Trainguard MT, qui fait appel à la technologie CBTC (système de commande basé sur les communications). Le contrat prévoit également une option pour la livraison de dix rames supplémentaires et des automatismes correspondants. La ligne devrait être opérationnelle en 2019.

« Sofia s’ajoute à la liste des capitales européennes qui ont choisi les véhicules de transport en commun et les automatismes ferroviaires de Siemens. Les services de transports intra-urbains sont confrontés à une demande sans cesse croissante. C’est la raison pour laquelle nous avons développé un matériel roulant et des équipements de sol qui allient fortes capacités et faibles coûts d’exploitation », a déclaré Jochen Eickholt, CEO de la division Mobility de Siemens.

Plus d'infos et une photo de presse sont disponibles sur https://www.siemens.com/press/PR2016030218MOEN

18/03/2016