Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Robuuste componenten verruimen de toepassingsmogelijkheden voor RFID-technologie

For the business press
Brussel, 23.01.2011

Met nieuwe producten verstevigt de Siemens-divisie Industry Automation haar RFID-productportefeuille (Radio Frequency Identification) in het UHF-frequentiebereik (Ultra High Frequency). De nieuw geïntroduceerde producten omvatten antennes, een mobiele lezer en extreem warmtebestendige, compacte gegevensdragers in het Smart Label-formaat. RFID-systemen die in het UHF-bereik werken, worden met succes gebruikt in de logistiek, materiaalverwerking en meer en meer ook in de productie dankzij hun bereik van meerdere meter. Het gebruik ervan zorgt voor transparantie, waardoor talrijke processen in een bedrijf kunnen worden geoptimaliseerd. Met extreem robuuste componenten draagt Siemens bij tot de verdere verspreiding van RFID-technologie in zowel bestaande als nieuwe toepassingsgebieden.

Twee compacte UHF-antennes vervolledigen de omvangrijke RFID-productportefeuille van de Siemens-divisie Industry Automation. De Simatic RF640A-antenne met afmetingen van 185 x 185 x 45 mm werkt op basis van cirkelvormige polarisatie, terwijl het RF642A-model met dezelfde afmetingen gebruik maakt van lineaire polarisatie. Afhankelijk van de gebruikte lezer is het bereik van de antennes maximaal vier meter. Beide antennes voldoen aan de hoge vereisten van beschermingsgraad IP67 en zijn geschikt voor bedrijfstemperaturen tussen -25 en +75 graden Celsius. Ze zijn dus geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Een andere Siemens-innovatie is the Simatic RF680M mobiele RFID-lezer. De lezer is uitgerust met een kleurenscherm met VGA-resolutie (640x480 pixel) en een ergonomisch toetsenbord. De gebruiker geniet van een betere leesbaarheid en kan het apparaat met slechts één hand bedienen dankzij de gewijzigde opstelling van de toetsen. Bovendien werd het zendvermogen van de RFID-module verhoogd tot 500 mW ERP (milliwatt; Effective Radiated Power), de CPU-prestaties werden verhoogd tot 624 MHz en het geheugen werd uitgebreid naar 1 GB Flash en 256 MB RAM in vergelijking met het voorgaande model. De voorgeïnstalleerde RF600-software omvat service- en testfuncties om te lezen van en te schrijven naar gegevensdragers en Smart Labels. De geregistreerde gegevens kunnen worden opgeslagen en duidelijk worden geordend in bestandsstructuren. Een API-bibliotheek (Application Programming Interface) is ook voorzien. Met deze programmeerinterfaces kan de klant zijn eigen RFID-toepassingen voor de mobiele lezer ontwikkelen. Omdat RF680M gebruik maakt van het standaard Windows CE-besturingssysteem, kan het apparaat eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande IT-netwerken en procesinfrastructuren. Dankzij de hoge beschermingsgraaf IP65 is de nieuwe lezer met name geschikt voor zware industriële omgevingen, zoals productielogistiek of magazijnbeheer.

Op het vlak van de RFID-gegevensdragers introduceert Siemens de warmtebestendige Simatic RF680L Smart Label. Deze is gedurende één uur bestand tegen temperaturen tot 220 °C of gedurende zes uur tegen temperaturen tot 200 °C. Hij is bijgevolg geschikt voor veeleisende industriële toepassingen zoals laklijnen en andere toepassingen met hoge temperaturen. Met de nieuwe Smart Label kunnen producten permanent worden geïdentificeerd en opgevolgd doorheen de volledige waardecreërende ketting in materiaalbehandeling, productie en logistiek. De hoge geheugencapaciteit laat nog meer toepassingen voor de RF680L toe. De gegevensdrager beschikt over een geheugencapaciteit van 240 bits voor de EPC (Electronic Product Code) en nog eens 512 bits voor gebruikergegevens.

Siemens ontwikkelt reeds 25 jaar RFID-systemen voor productie en logistiek en is de marktleider in Europa met meer dan 300.000 geïnstalleerde RFID-lees/schrijfapparaten. Het bedrijf levert geoptimaliseerde draadloze gegevensdragers alsook de vereiste software voor diverse sectoren en de meest uiteenlopende toepassingen - van RFID-middleware tot toepassingssoftware.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.siemens.com/ident

RFID-product

U vindt deze foto op het Internet onder: www.siemens.com/ia-picture/2606

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is wereldwijd de toonaangevende leverancier van milieuvriendelijke productie-, transport-, bouw- en verlichtingstechnologieën. Met geïntegreerde automatiseringstechnologieën en omvangrijke, op de industrie afgestemde oplossingen verhoogt Siemens de productiviteit, de efficiëntie en de flexibiliteit van zijn klanten in de industrie en de infrastructuur. Deze sector bestaat uit zes divisies: Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility en OSRAM. Met ca. 207.000 werknemers over de hele wereld (30 september) haalde Siemens Industry in het boekjaar 2009 een totaal verkoopcijfer van ongeveer €35 miljard. www.siemens.com/industry

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is wereldwijd de toonaangevende leverancier van milieuvriendelijke productie-, transport-, bouw- en verlichtingstechnologieën. Met geïntegreerde automatiseringstechnologieën en omvangrijke, op de industrie afgestemde oplossingen verhoogt Siemens de productiviteit, de efficiëntie en de flexibiliteit van zijn klanten in de industrie en de infrastructuur. Deze sector bestaat uit zes divisies: Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility en OSRAM. Met ca. 207.000 werknemers over de hele wereld (30 september) haalde Siemens Industry in het boekjaar 2009 een totaal verkoopcijfer van ongeveer €35 miljard. www.siemens.com/industry