Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Industriële pc's van Basic-reeks voor diverse toepassingen in het prijsgevoelige segment

  • Nieuwe Basic-reeks van industriële pc's met Simatic IPC327E box-pc en Simatic IPC377E panel-pc breidt het Simatic IPC-aanbod uit

  • Geoptimaliseerd voor verschillende industriële toepassingen in het prijsgevoelige segment

  • Ruime keuze aan toepassingen: MMI, montagewerkplekken, opslag en logistiek, gegevenverzameling en netwerking, en beeldverwerking

  • Acht configuraties zijn met korte leveringstijden direct uit voorraad leverbaar, inclusief panel-pc's met 12", 15" of 19" singletouch  breedbeeldschermen

Siemens heeft zijn productaanbod van industriële pc's uitgebreid met de Simatic IPC327E box-pc en de Simatic IPC377E panel-pc. Deze nieuwe ventilatorloze pc's  in de Basic IPC-reeks zijn geoptimaliseerd voor bijzonder uiteenlopende industriële automatiseringstoepassingen en situeren zich in het lagere prijssegment. Ze zijn met name geschikt voor HMI-toepassingen (Human-Machine-Interface), montagewerkplekken, opslag en logistiek, gegevensverzameling, bijv. van productie- en energiegegevens, evenals voor netwerking in de productie en eenvoudige beeldverwerking. De nieuwe Basic IPC's en de reeds verkrijgbare Simatic IPC347E rack-pc zijn specifiek afgestemd op seriemachinebouwers, verdelers en systeemintegratoren. De nieuwe box- en panel-pc's zijn ontworpen voor onderhoudsvrij, 24/24-gebruik in industriële omgevingen. Ze zijn uitgerust met de laatste nieuwe pc-technologie en hebben verschillende praktische interfaces. Er zijn acht voorgeconfigureerde uitvoeringen in voorraad voor snelle levering: panel-pc's met 12", 15" of 19" singletouch breedbeeldschermen, en box-pc's – elke uitvoering met of zonder voorgeïnstalleerd besturingssysteem Windows 7 Ultimate.

Met de nieuwe Simatic IPC327E en IPC377E Basic IPC's kunnen toepassingen snel worden geïmplementeerd als er geen specifieke voorwaarden worden gesteld met betrekking tot certificaten, hogere temperatuurbereiken of beschermingsklassen in industriële omgevingen. Voor alle Simatic IPC's geldt dat de kwaliteit en het ontwerp hen geschikt maken voor industriële toepassingen. De selectie en harmonisatie van de individuele componenten en het ventilatorloze ontwerp met een afgesloten behuizing garanderen bovendien een robuuste constructie en een lange levensduur. Dankzij de geavanceerde pc-technologie en het grote aantal interfaces kunnen ze makkelijk in nieuwe en bestaande automatiseringsoplossingen worden geïntegreerd. Ze worden geleverd met een Intel Celeron Quad Core-processor, een 500 gigabyte grote harde schijf, een VGA- en DisplayPort, een PCIe mini-interface, twee Gigabit Ethernet-interfaces en tot zes COM- en USB 3.0-interfaces.

Achtergrondinformatie:
De nieuwe Simatic IPC327E Box-pc en de Simatic IPC377E panel-pc uit de Basic IPC-reeks maken deel uit van het aanbod van industriële Simatic-pc's van Siemens. Dit aanbod omvat de schaalbare productreeksen met box-, panel- en rack-pc's in de prestatieklassen Basic, Advanced, High-End en Embedded, aangevuld door extra uitvoeringen voor bijzondere toepassingen. De Simatic IPC-reeks – van het compacte ventilatorloze industriële pc tot de krachtige, uitbreidbare high-end IPC – is specifiek ontworpen voor industriële toepassingen. Voor mobiele automateringstaken kiezen gebruikers ook voor het industriële Field PG-programmeertoestel en de industriële Simatic-tablet-pc.


 

Dit persbericht is samen met een persfoto beschikbaar op www.siemens.com/press/PR2017030177DFEN

Meer informatie over de Basic-reeks van industriële pc's vindt op www.siemens.com/ipc327E

Meer informatie over Siemens op de Hannover Messe 2017 vindt u op www.siemens.com/press/hm17 en www.siemens.com/hannovermesse

Volg ons via sociale media
Twitter: www.twitter.com/siemens_press en www.twitter.com/SiemensIndustry
Blog: https://blogs.siemens.com/mediaservice-industries-en

 

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 165 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is actief in meer dan 200 landen, met een focus op domeinen zoals elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën, is Siemens een toonaangevende leverancier van oplossingen voor efficiënte elektriciteitsproductie en -transmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijf- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van apparatuur voor medische beeldvorming – zoals CT- en MRI-scannersystemen –, laboratoriumdiagnostiek en klinische IT-systemen. In boekjaar 2016, afgesloten op 30 september 2016, noteerde Siemens een omzet van € 79,6 miljard en werd een nettowinst van € 5,6 miljard gerealiseerd. Eind september 2016 had Siemens wereldwijd zo’n 351.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op www.siemens.com.

24-3-2017