vendredi 23 juin 2017

Démonstrations de vol avec l’avion de voltige Extra 330LE : Siemens expose son savoir-faire en matière d’électromobilité

La Fédération Française de Vol à Voile, Extra, le constructeur allemand d’avions de voltige, et Siemens organisent durant toute la durée du salon du Bourget des démonstrations de vol avec l’avion électrique Extra 330LE.

mardi 20 juin 2017

MindSphere, un accélérateur de performance digitale pour l’industrie aéronautique

Le secteur de l’aéronautique est un marché soumis à de fortes contraintes et de plus en plus concurrentiel. Il doit aujourd’hui relever de nombreux défis.

mardi 20 juin 2017

Siemens répond aux attentes écologiques de ses clients en commercialisant de nouveaux convertisseurs bidirectionnels intelligents permettant de réguler l’apport énergétique

• Un nouveau convertisseur qui permet aussi bien de charger les batteries que d’alimenter le réseau

mardi 20 juin 2017

Un nouveau servovariateur qui simplifie l’ingénierie pour les constructeurs de machines

• Nouveau servovariateur comprenant les variateurs Sinamics S210 et les servomoteurs Simotics S-1FK2

lundi 19 juin 2017

MindSphere, un accélérateur de performance digitale pour l’industrie aéronautique

Le 19 juin à Paris, salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, Le Bourget, Chalet n°61

mercredi 14 juin 2017

Siemens propose un pack de digitalisation pour la nouvelle génération de moteurs Simotics SD

• Un nouveau concept pour la nouvelle génération de moteurs Simotics SD : Flexible, Compact, classe de rendement IE3 et IE4, connecté.

jeudi 4 mai 2017

adidas et Siemens s’associent pour faire entrer la production d'équipements sportifs dans l’ère de la digitalisation

jeudi 23 mars 2017

Digitalisation des procédés : la plateforme chimique Solvay/Butachimie de Chalampé (68), un exemple concret de l’usine du futur

La plateforme industrielle Solvay/Butachimie, située à Chalampé (68), est un des plusimportants sites au monde spécialisés dans la fabrication de Polyamide 6.6 et ses intermédiaires.

mardi 14 mars 2017

Siemens encourage le développement de l’électronique de puissance en misant sur une meilleure intégration

• Avantages client accrus grâce à une intégration renforcée des composants

mardi 14 mars 2017

Electrification goes MindSphere : la distribution d’énergie dans l’Internet des Objets

Le système énergétique dans son ensemble est en pleine mutation. Influencée par des facteurs comme l’évolution des conditions de charge, le nombre grandissant de consommateurs électriques et surtout, une mise en réseau et une automatisation croissantes dans l’industrie, les bâtiments et les infrastructures, la distribution d’énergie électrique connaît elle aussi de profonds changements.

mardi 14 mars 2017

Une ouverture accrue et des processus intégrés de bout en bout pour le TIA Portal de Siemens

• TIA Portal V14 SP1 : de nouvelles fonctions pratiques pour la plateforme d’ingénierie TIA Portal V14

mardi 14 mars 2017

Siemens présente un nouvel accouplement tout acier ARPEX

• La densité de puissance la plus élevée du marché• Plages de couple et de vitesse accrues et capacité d’alésage étendue• Résistance à des températures jusqu’à –50 °C• Certification selon API et ATEX

vendredi 9 décembre 2016

Lancement de MindSphere, la plateforme « Data Services » de l’industrie pour l’optimisation des données de production, en partenariat avec Atos

MindSphere, l’écosystème « Internet des Objets » ouvert et basé sur le cloud de Siemens, offre de nouvelles possibilités plug-and-play de connexion d’équipements et d’usines, pour collecter, analyser et gérer les données industrielles via des standards ouverts.

vendredi 9 décembre 2016

Siemens développe ses programmes d'enseignement et de formation professionnels en alternance à l’international

Dans le cadre de la première édition de la Semaine européenne des compétences professionnelles, qui se déroulera du 5 au 9 décembre 2016, Siemens organisera des évènements dans neuf pays de l'Union Européenne.

vendredi 9 décembre 2016

Siemens ouvre les portes de son usine d’Illkirch-Graffenstaden à l’occasion de la Semaine Européenne des Compétences Professionnelles

Implanté depuis 1921 dans le Grand Est, Siemens accompagne de nombreux clients locaux dans le domaine de l’industrie, des transports, de l’énergie et de la santé et accueille chaque année plus de 400 apprentis dans l’Hexagone.