Communiqués de presse

  • EXXFIRE, la solution autonome de lutte contre les risques d’incendie en milieu industriel

    mardi 13 février 2018

    Un incendie dans une armoire électrique ou de process sur un site industriel peut avoir de graves conséquences sur les outils de productionet sur l’avenir d’une entreprise. Le système autonome de détection et d’extinction incendie EXXFIRE de Siemens (division Building Technologies) est une solution adaptée spécifiquement à la protection des petits volumes clos et étanches comme les serveurs rack, les armoires électriques, les armoires de process ou les armoires de chantiers.EXXFIRE détecte la fumée bien avant l’apparition des flammes et garantit l’intégrité des données numériques et des équipements électroniques grâce à un concept unique d’extinction par générateur d’azote à température ambiante et à son diffuseur silencieux intégré.

    suite
  • Cinématique robotique intégrée aux machines à commande numérique pour une optimisation des tâches d’usinage assistées par robot

    dimanche 18 février 2018

    Siemens vient d’établir un accord de coopération avec le fabricant italien de robots COMAU et dévoilera leur produit Sinumerik Run MyRobot /DirectControl, fruit de cette collaboration, lors du salon EMO 2017 qui se déroulera à Hanovre. Cet outil permet d’intégrer complètement la cinématique robotique à un système de machines à commande numérique.

    suite
  • Le Simatic SIS compact simplifie la réalisation de systèmes de sécurité dédiés

    lundi 19 février 2018

    Avec le Simatic SIS compact, Siemens a développé un nouveau système de sécurité autonome et flexible destiné à une utilisation dans les zones critiques de l’industrie des procédés. La combinaison de composants matériels et logiciels offre des fonctions de sécurité basées sur des technologies d’automatisation éprouvées.

    suite
  • Création d’une association d’utilisateurs mondiale pour la plate-forme IoT ouverte MindSphere

    lundi 19 février 2018

    En coopération avec 18 entreprises partenaires, Siemens AG lance « MindSphere World », une association d’utilisateurs pour la promotion à l’échelle mondiale du système d’exploitation IoT ouvert basé sur le cloud MindSphere.

    suite
  • Siemens signe une charte de cybersécurité avec ses partenaires

    lundi 19 février 2018

    Aujourd’hui, à la Conférence de Munich sur la sécurité, Siemens et huit de ses partenaires du secteur ont signé la première charte conjointe visant à renforcer la sécurité des systèmes d’information.

    suite

mardi 5 décembre 2017

Siemens renouvelle ses « Matinales de l’innovation » : rendez-vous le 8 décembre 2017 à Lyon

Proposée sous la forme de petit-déjeuner, cette rencontre sera l’occasion pour les entreprises d’échanger avec les experts sur les évolutions technologiques et règlementaires en matière de sécurité incendie et de partager leurs problématiques. Le rendez-vous aura lieu le 8 décembre à partir de 8h au restaurant L’aventure à Lyon. Siemens y présentera notamment :

mardi 5 décembre 2017

RDS110 : le thermostat d’ambiance

Conçu pour répondre aux attentes et aux nouveaux besoins des utilisateurs, le nouveau thermostat d’ambiance connecté RDS110 de Siemens est destiné à la régulation de chauffage dans le résidentiel tant collectif qu’individuel, dans le cadre de bâtiments neufs ou en rénovation.

mardi 5 décembre 2017

Nouveau concept d’entraînement IoT pour augmenter la disponibilité et la productivité

La connectivité de Simotics IQ, le nouveau concept IoT développé pour la technologie d’entraînement Simotics, a été démontrée par Siemens au salon SPS IPC Drives de cette année.

mardi 5 décembre 2017

Vaste extension de la gamme Sinamics G120 pour une mise en œuvre optimale

Sinamics IOP-2, la nouvelle génération de pupitre opérateur intelligent pour la configuration et le support simples et rapides du Sinamics G.

mardi 5 décembre 2017

Siemens renouvelle ses « Matinales de l’innovation » : rendez-vous le 7 décembre 2017 à Toulouse

mercredi 6 décembre 2017

Le chiffrement des données sécurise la chaîne de valeur numérique

• Siemens conclut un partenariat stratégique avec Identify3D et propose de nouveaux modes de protection des processus de fabrication

mercredi 6 décembre 2017

Système de régulation puissant et polyvalent pour éléments chauffants

• Performances accrues et nouvelles applications pour le système de régulation du chauffage Siplus HCS4200 grâce à deux nouveaux modules de puissance de sortie

mercredi 6 décembre 2017

Nouveau concept d'entraînement IoT pour augmenter la disponibilité et la productivité

Avec Simotics IQ, le nouveau concept d’entraînement compatible IoT de Siemens, les nouveaux moteurs basse tension Simotics SD se dotent d’un boîtier capteur compact qui permet de capturer des paramètres d’état et de fonctionnement importants du moteur et de les envoyer dans le cloud par WiFi.

lundi 11 décembre 2017

Entretenir, optimiser et moderniser ses installations avec Sinfonia™

Afin que les installations techniques restent les plus performantes possibles et assurent pleinement leurs fonctions dans le temps, il est primordial qu’elles soient entretenues régulièrement. L’exploitation d’un bâtiment implique un suivi constant des installations. Des opérations de maintenance doivent être effectuées par des experts pour éviter tous dysfonctionnements qui pourraient empêcher le système de réagir correctement. Des contraintes qui nécessitent du temps et des investissements de la part des entreprises.

vendredi 15 décembre 2017

La construction de la navette entièrement automatique de l’aéroport de Bangkok a été confiée à Siemens.

La navette reliera les terminaux de l’aéroport de Suvarnabhumi.

mercredi 20 décembre 2017

Airbus, Rolls-Royce et Siemens s'associent pour l'avenir électrique

Airbus, Rolls-Royce et Siemens ont formé un partenariat qui vise à développer à court terme un démonstrateur de vol et qui constituera une avancée significative dans la propulsion hybride-électrique pour les avions commerciaux.

jeudi 4 janvier 2018

Industrie 4.0: L'heure de l’implémentation est arrivée

Les demandes croissantes des consommateurs pour des produits individuels de haute qualité à des prix abordables mettent les entreprises industrielles devant de nouveaux défis, qui ne peuvent être résolues que par la numérisation. «Avec le portefeuille Digital Enterprise, les conditions techniques ont été créées pour Industrie 4.0.

mercredi 10 janvier 2018

Déploiement d’un service Siemens hébergé dans le cloud pour l’aéroport de Londres-Heathrow

Disponibilité optimisée du système de gestion des bagages grâce à un nouveau concept de maintenance

mardi 23 janvier 2018

Siemens équipe le Château des ducs de Bretagne

Siemens (division Building Technologies) a contribué au nouvel aménagement du Château des ducs de Bretagne et de son musée, emblématiques de l’histoire de Nantes et de la Bretagne, en équipant les différents bâtiments de sa plateforme d’hypervision Desigo™ CC et de ses solutions de régulation, de contrôle d’accès et de détection incendie.Celles-ci permettent de maintenir la sécurité des visiteurs et le confort thermique des quelques 1150 objets et œuvres exposés, tout en garantissant l’intégrité de ce patrimoine architectural unique.

lundi 29 janvier 2018

Créer des lieux d’exception grâce à la digitalisation dans le bâtiment

La digitalisation est en marche dans le secteur du bâtiment grâce au Building Informations Modeling (BIM). Le BIM s’appuie sur la modélisation 3D du bâtiment – véritable jumeau numérique – qui englobe toutes ses caractéristiques physiques, techniques et fonctionnelles. Cette maquette numérique permet d’effectuer des analyses et des simulations (énergétiques, calculs structurels, détections des conflits, etc) mais aussi des contrôles (respect des normes, du budget…) et des visualisations. Le BIM assure ainsi une conception de meilleure qualité et la détection des problèmes avant la mise en chantier. Cette méthode de travail impliquant tous les acteurs (maîtres d’ouvrage, prescripteurs, bureaux d’études, architectes, exploitants…), encore à ses prémices, représente donc un gain de productivité considérable pour le secteur du BTP.

mardi 13 février 2018

EXXFIRE, la solution autonome de lutte contre les risques d’incendie en milieu industriel

Un incendie dans une armoire électrique ou de process sur un site industriel peut avoir de graves conséquences sur les outils de productionet sur l’avenir d’une entreprise. Le système autonome de détection et d’extinction incendie EXXFIRE de Siemens (division Building Technologies) est une solution adaptée spécifiquement à la protection des petits volumes clos et étanches comme les serveurs rack, les armoires électriques, les armoires de process ou les armoires de chantiers.EXXFIRE détecte la fumée bien avant l’apparition des flammes et garantit l’intégrité des données numériques et des équipements électroniques grâce à un concept unique d’extinction par générateur d’azote à température ambiante et à son diffuseur silencieux intégré.

dimanche 18 février 2018

Cinématique robotique intégrée aux machines à commande numérique pour une optimisation des tâches d’usinage assistées par robot

Siemens vient d’établir un accord de coopération avec le fabricant italien de robots COMAU et dévoilera leur produit Sinumerik Run MyRobot /DirectControl, fruit de cette collaboration, lors du salon EMO 2017 qui se déroulera à Hanovre. Cet outil permet d’intégrer complètement la cinématique robotique à un système de machines à commande numérique.

lundi 19 février 2018

Le Simatic SIS compact simplifie la réalisation de systèmes de sécurité dédiés

Avec le Simatic SIS compact, Siemens a développé un nouveau système de sécurité autonome et flexible destiné à une utilisation dans les zones critiques de l’industrie des procédés. La combinaison de composants matériels et logiciels offre des fonctions de sécurité basées sur des technologies d’automatisation éprouvées.

lundi 19 février 2018

Création d’une association d’utilisateurs mondiale pour la plate-forme IoT ouverte MindSphere

En coopération avec 18 entreprises partenaires, Siemens AG lance « MindSphere World », une association d’utilisateurs pour la promotion à l’échelle mondiale du système d’exploitation IoT ouvert basé sur le cloud MindSphere.

lundi 19 février 2018

Siemens signe une charte de cybersécurité avec ses partenaires

Aujourd’hui, à la Conférence de Munich sur la sécurité, Siemens et huit de ses partenaires du secteur ont signé la première charte conjointe visant à renforcer la sécurité des systèmes d’information.