La No Finish Line® Paris by Siemens : première course solidaire non-stop pour soutenir les enfants !

For the business press
Saint-Denis, 18.03.2015

Créée en 1999 à Monaco, la No Finish Line® est une course solidaire organisée pour la première fois à Paris, du 28 mai au 31 mai 2015. Elle se déroulera sur le Champ de Mars, durant 4 jours et 3 nuits, sans interruption, avec le soutien de la Ville de Paris. A ce titre, il s’agit de la première course non stop réalisée à Paris.

Pour Philippe Verdier, créateur du concept No Finish Line® : « La No Finish Line, c’est d’abord un pari un peu fou : celui d’une vraie mobilisation festive et collective au profit des enfants où l’effort de chacun se concrétise immédiatement par un don des sponsors. La No Finish Line®, c’est aussi une magnifique aventure collective : qui aurait pu imaginer que 14 éditions plus tard, les 750 participants de la première édition étaient devenus 12 500 coureurs et marcheurs, parcourant plus de 300 000 km à Monaco pour aider et soutenir des centaines d'enfants en difficulté, défavorisés ou souffrants ? La No Finish Line®, c’est enfin une vision : celle de voir Paris ouvrir la voie à d’autres capitales pour que bientôt ce soit toute l’année une No Finish Line® qui vienne mobiliser une communauté dans un pays différent chaque semaine au profit des enfants ».

Originale dans son concept et caritative dans sa finalité - l’éducation et la santé des enfants défavorisés -, la No Finish Line Paris® by Siemens est ouverte à tous, sportif ou non. Elle associera pour cette première édition le Samusocial de Paris et la Chaîne de l’Espoir.

Le principe est simple et accessible à tous : seuls ou en équipe, les participants peuvent courir ou marcher sur un circuit d’environ 1 500 mètres, ouvert 24h/24 durant 4 jours, une ou plusieurs fois, un ou plusieurs jours, seuls ou en groupe, au rythme propre à chacun, pendant toute la durée de l’événement.

Cette course a une finalité caritative simple : 1 km = 1 € de don. A chaque kilomètre parcouru par les participants, 1€ est reversé par la collectivité des sponsors à une association oeuvrant pour l’éducation et la santé des enfants.

« Partenaires de longue date du Samusocial de Paris et de la Chaîne de l’Espoir, ancrés dans notre communauté dans chacun de nos 60 sites français, Siemens et ses collaborateurs sont passionnés par ce défi et heureux de soutenir cette mobilisation pour l’enfance » souligne Christophe de Maistre, Président de Siemens France.

Les montants collectés seront alloués à des projets concrets et clairement déterminés :

  • à Paris, la réalisation des ateliers éducatifs pour les enfants sans domicile fixe en situation de grande détresse sociale, par le Samusocial de Paris ;

  • en France, la prise en charge d’enfants du bout du monde gravement malades nécessitant une opération chirurgicale souvent vitale, organisée par La Chaîne de l’Espoir.

Avec des droits d’inscription de 10 € pour un adulte et de 5 € pour un enfant, la No Finish Line Paris® by Siemens se veut résolument démocratique et fédératrice. L’inscription est unique, que l’on vienne une ou plusieurs fois durant les 4 jours et 3 nuits de l’événement et se traduit notamment par :

  • un accès au village de la course autant de fois que souhaité,

  • un ravitaillement permanent,

  • un tee-shirt souvenir,

  • la dotation d’une puce électronique qui permet à chaque participant de choisir son groupe, sa cause et d’afficher en temps réel l’effort et donc le don engendré, sur l’écran géant dans la zone de départ.

« Je n’ai aucun doute que cette course caritative - unique dans son genre - mobilisera massivement les Parisiens et Franciliens avec une série d’événements inédits, dont un relais nocturne pour sensibiliser aux enfants parisiens sans domicile fixe. Nous sommes particulièrement fiers d’organiser cette première parisienne » souligne Jean-Charles Perrin, responsable du développement d’EcoTrail Organisation.

_________________________________________________________________________

Inscriptions à la 1ère édition de la No Finish Line® Paris by Siemens 2015

A qui s’adresse l’événement ?

  • aux coureurs ou marcheurs,

  • aux entreprises qui souhaitent impliquer des collaborateurs,

  • aux personnes souhaitant participer à plusieurs avec famille et/ou amis,

  • aux étudiants,

  • aux enfants.

… Un point commun : la solidarité avec les enfants défavorisés.

Une plateforme d’inscriptions est accessible en ligne et permet de s’inscrire, seul ou à plusieurs : www.nofinishlineparis.com