Tools

Siemens FranceSiemens France

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

La No Finish Line® Paris by Siemens, première course solidaire non-stop pour les enfants, se mobilise pour les enfants du Népal !

Pour Jean-Charles Perrin, organisateur de la "No Finish Line®" Paris by Siemens
« L’immense dignité avec laquelle les Népalais font face au sinistre ne doit pas masquer la
situation désespérée, notamment de nombreux enfants, orphelins, isolés de leurs familles.
Tout est à reconstruire : des liens familiaux, aux écoles et aux orphelinats. Avec notre sponsor
principal, le Groupe Siemens qui s’est mobilisé dans le monde entier pour l’aide d’urgence au
Népal, nous avons décidé de proposer aux milliers de participants de courir pour les enfants dans un grand élan de solidarité. »

For the business press
Saint-Denis, 18.05.2015

Créé en 1999 à Monaco, la No Finish Line® est une course solidaire organisée pour la première fois à Paris, du 28 au 31 mai 2015.

La No Finish Line Paris® by Siemens attend près de 10 000 participants sur le Champ de Mars, durant 4 jours et 3 nuits, sans interruption, avec le soutien de la Ville de Paris. Les participants se relaieront tout au long des 82 h pour se passer le relais de cette première course non stop réalisée à Paris.

Selon Philippe Verdier, « la No Finish line, c’est d’abord un pari un peu fou: celui d’une vraie mobilisation festive et collective au profit des enfants où l’effort de chacun se concrétise immédiatement par un don des sponsors. La No Finish line, c’est aussi une et une magnifique
aventure collective
: qui aurait pu imaginer que 14 éditions plus tard, les 600 participants de la première édition était devenus plus de 10 000 coureurs et marcheurs, parcourant plus de 300 000 km à Monaco pour aider et soutenir des centaines d'enfants en difficulté, défavorisés ou souffrants ?
La No Finish line, c’est enfin une vision : celle de voir Paris ouvrir la voie à d’autres capitales pour que bientôt ce soit toute l’année une No Finish line qui vienne mobiliser une communauté dans un pays différent chaque semaine au profit des enfants. »

Original dans son concept et caritatif dans sa finalité – l’éducation et la santé des enfants défavorisés-, la No Finish Line Paris® by Siemens est ouverte à tous, sportif ou non. Elle associera pour cette première édition le Samusocial de Paris, la Chaîne de l’Espoir et la Croix rouge française et supportera un projet en commun avec No Finish line® International.

Le principe est simple et accessible à tous : seuls ou en équipe, les participants peuvent courir ou marcher sur un circuit d’environ 1 500 mètres, ouvert 24h/24 durant 4 jours, une ou plusieurs fois, un ou plusieurs jours, seuls ou en groupe, au rythme propre à chacun, pendant toute la durée de l’événement.

Cette course a une finalité caritative simple : 1 km = 1 € de don. A chaque kilomètre parcouru par les participants, 1€ est reversé par la collectivité des sponsors à une association oeuvrant pour l’éducation et la santé des enfants.

Les montants collectés seront alloués à des projets concrets et clairement déterminés :

  • à Paris, la réalisation de parcours d’insertion d’enfants sans domicile fixe, par le
    Samusocial de Paris ;

  • en France, des opérations de chirurgie cardiaque d’enfants en situation de grande
    pauvreté, qu’ils soient français ou étrangers, organisées par La Chaine de l’Espoir ;

  • à l’international, pour venir en aide aux enfants népalais, victimes du séisme, avec un projet de reconstruction d’un orphelinat porté par l’association Culturelle Franco Népalaise et un deuxième projet de plateforme électronique porté par la Croix rouge française pour mettre les enfants isolés en rapport avec les membres de leurs familles.

« Partenaires de longue date du Samusocial de Paris et de la Chaîne de l’Espoir, ancrés dans notre communauté dans chacun de nos 60 sites français, Siemens et ses collaborateurs sont passionnés par ce défi et heureux de soutenir cette mobilisation pour l’enfance » souligne Christophe de Maistre, Président de Siemens France.

Durant ces 4 jours et 3 nuits, de nombreuses animations attendent les participants ! Un programme chargé :

  • des challenges pour les scolaires, entreprises, étudiants, randonnées ou du magazine Jogging International, seront lancés sur le parcours. De nombreux cadeaux sont prévus pour les communautés qui auront parcouru un maximum de kilomètres et auront mobilisé
    un maximum de participants ;

  • Le samedi et dimanche après-midi, Papa et maman courent pendant que les enfants s’amusent, le club des héros accueille les enfants pour de nombreuses activités ;

  • Rendez-vous des poussettes, le samedi matin les jeunes parents pourront parcourir les kilomètres qu’ils souhaitent au volant de leur poussette ;

  • Une compétition officielle de 24 heures le 30 mai, de samedi 10h à dimanche 10h, avec le soutien de la Fédération Française d’Athlétisme ;

  • Le Rendez vous des femmes enceintes, le samedi à 16h, 1km parcouru par une femme enceinte = 2 euros reversés pour les enfants défavorisés ou malades en France et à l’étranger ;

  • Le samedi soir à 20h, on déroule le tapis rouge pour ces belles, un challenge en talons aiguilles est organisé ; l’idée est de parcourir 50 m le vite possible perchée sur ses talons ;

  • A 16h le dimanche les Mamans seront à l’honneur, une animation spécialement prevue pour elles en partenariat avec la chaine de l’Espoir ;

Avec des droits d’inscription de 10 € pour un adulte et de 5 € pour un enfant, la No Finish Line Paris® by Siemens se veut résolument démocratique et fédératrice.
L’inscription est unique, que l’on vienne une ou plusieurs fois durant les 4 jours et 3 nuits de l’événement et se traduit notamment par :

  • un accès au village de la course autant de fois que souhaité ;

  • un ravitaillement permanent,

  • un tee-shirt souvenir,

  • la dotation d’une puce électronique qui permet à chaque participant de choisir son groupe, sa cause et d’afficher en temps réel l’effort et donc le don engendré, sur l’écran géant dans la zone de départ.


Inscriptions à la 1ère édition de la No Finish Line® Paris by Siemens 2015

A qui s’adresse l’événement ?

  • aux coureurs ou marcheurs,

  • aux entreprises qui souhaitent impliquer des collaborateurs,

  • aux personnes souhaitant participer à plusieurs avec famille et/ou amis,

  • aux étudiants,

  • aux enfants.

… Un point commun : la solidarité avec les enfants défavorisés.

Une plateforme d’inscriptions est accessible en ligne et permet de s’inscrire, seul ou à plusieurs : www.nofinishlineparis.com

18/03/2015