Industry SectorIndustry Solutions Division - Siemens to provide a 95-MGD (360-MLD) pressurized membrane filtration system as pre-treatment for the Southern Seawater Desalination Plant (SSDP) in Perth, Australia

Warrendale, Pennsylvania, USA

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Η Siemens προμηθεύει σύστημα υπερδιήθησης μέσω μεμβρανών υπό πίεση για την επεξεργασία νερού στο σταθμό αφαλάτωσης Southern Seawater Desalination Plant

Η κοινοπραξία Southern Seawater Joint Venture (SSJV) ανέθεσε στη Siemens την υλοποίηση σύμβασης αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια ενός συστήματος υπερδιήθησης νερού μέσω μεμβρανών για την επεξεργασία νερού στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Water Corporation στο Binningup, νότια του Περθ, στην Αυστραλία. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει δυνατότητα επεξεργασίας 95 εκατομμυρίων γαλονιών (ή 360 εκατομμυρίων λίτρων) νερού ανά ημέρα. Έπειτα από την ολοκλήρωση του, ο νέος σταθμός θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας 40 εκατομμυρίων γαλονιών (ή 151 εκατομμυρίων λίτρων) ανά ημέρα και θα παράγει περίπου το 15% του νερού ύδρευσης του Περθ. Ο υπάρχων σταθμός αφαλάτωσης Perth Seawater Desalination Plant παρέχει το 17% του νερού ύδρευσης του Περθ. Με την ολοκλήρωση του σταθμού Southern Seawater Desalination Plant το 2011, περίπου το 30% του νερού ύδρευσης του Περθ θα προέρχεται από πηγές που δεν επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

Το έργο υλοποιούν από κοινού η Water Corporation και η κοινοπραξία Southern Seawater Joint Venture, στην οποία μετέχουν οι εταιρείες Worley Parsons, Valoriza Agua, Tecnicas Reunidas και AJ Lucas. Η Siemens θα παρέχει 10 μονάδες υπερδιήθησης μέσω μεμβρανών Seablock. Κάθε μια από αυτές αποτελείται από 912 ενότητες μεμβράνης κοίλων ινών. Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία κερδίζει συνεχώς έδαφος ως μέθοδος προεπεξεργασίας του νερού στην επεξεργασία του με αντίστροφη ώσμωση για την αφαλάτωση νερού και για την επαναχρησιμοποίηση νερού από λύματα. 

Η κοινοπραξία επέλεξε την τεχνολογία μεμβρανών Memcor της Siemens για το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της, την απλότητα λειτουργίας, την ικανότητα επεξεργασίας χωρίς την προσθήκη κροκιδωτικού μέσου, τα χαμηλότερα κόστη ενέργειας και τη βελτιωμένη ποιότητα τροφοδοσίας νερού για το κατάντη σύστημα αντίστροφης όσμωσης σε σχέση με τη συμβατική τεχνολογία. Ο εξοπλισμός κατασκευάζεται από τη Siemens στην Αυστραλία, με το σχεδιασμό και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες να παρέχονται επίσης σε τοπικό επίπεδο.

Το σύστημα υπερδιήθησης μέσω μεμβρανών Seablock υπο πίεση είναι ιδανικό για το στάδιο προεπεξεργασίας αφαλάτωσης νερού. Με το συμπαγή και αρθρωτό σχεδιασμό του, το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία άμεσα, ενώ ακόμη μπορεί να επεκταθεί εύκολα για να καλύψει επιπλέον απαιτήσεις σε χωρητικότητα, χωρίς να αυξηθεί το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Οι ενότητες μεμβρανών προ-φορτώνονται σε συστοιχίες. Έως και οχτώ συστοιχίες μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν μια μονάδα που χρησιμοποιεί κοινές σωληνώσεις, βαλβίδες και ρυθμιστικές διατάξεις. Σε γενικές γραμμές, το αποτύπωμα των συστημάτων Seablock είναι 30% μικρότερο σε σχέση με άλλα συστήματα μεμβρανών. Με επαληθεύσιμο φραγμό στα 0,04 μικρά, οι μεμβράνες εγγυώνται πολύ υψηλό δείκτη πυκνότητας ιλύος (Silt Density Index) σε σχέση με συμβατικές τεχνολογίες, χωρίς την ανάγκη προσθήκης κροκιδωτικού μέσου ή κατάντη φυσιγγίων φιλτραρίσματος. Έτσι δημιουργείται ένα αποδοτικότερο, πιο απλό στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση σύστημα μεμβρανών, το οποίο συντελεί στην μείωση τόσο των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου, όσο και στο συνολικό κόστος λειτουργίας του ολοκληρωμένου εργοστασίου αφαλάτωσης διπλής μεμβράνης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με λύσεις για την επεξεργασία νερού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.siemens.com/water



Σημειώσεις προς τους συντάκτες

1.Επισυνάπτεται φωτογραφία υλοποίησης συστήματος Seablock της Siemens

2.Οι ονομασίες Memcor και Seablock αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Siemens Water Technologies και/ ή των θυγατρικών της σε ορισμένες χώρες

Σχετικά με τον Τομέα Βιομηχανίας της Siemens

Ο Τομέας Βιομηχανίας της Siemens (με έδρα το Ερλάνγκεν της Γερμανίας) είναι κορυφαίος προμηθευτής περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογικών λύσεων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς, κατασκευής και φωτισμού στη βιομηχανία. Με ολοκληρωμένες τεχνολογίες αυτοματισμού και εξειδικευμένες βιομηχανικές λύσεις, η Siemens αυξάνει την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία των πελατών της που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας και των υποδομών. Ο Τομέας αποτελείται από έξι τμήματα:  Τεχνολογίες Κτιρίων, Τεχνολογίες Ηλεκτροκίνησης, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Βιομηχανικές Λύσεις, Συστήματα Κίνησης και Συγκοινωνιών και Φωτισμός. Με περίπου 207.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ο Τομέας Βιομηχανίας της Siemens σημείωσε έσοδα €35 δισ. κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2009 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.siemens.gr/industry 

Σχετικά με το Τμήμα Βιομηχανικών Λύσεων της Siemens 

Το Τμήμα Βιομηχανικών Λύσεων της Siemens (με έδρα το Ερλάνγκεν της Γερμανίας) είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές λύσεων και υπηρεσιών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υποδομών σε όλο τον κόσμο. Υπό τον έλεγχο του βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Siemens VAI Metals Technologies, της Siemens Water Technologies και της Siemens Industrial Technologies. Στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται η μηχανική, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η παροχή υπηρεσιών για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των λύσεων. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ενέργεια, τους υδάτινους πόρους και τον εξοπλισμό αποδοτικά, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων ρύπων και να επιτύχουν τη συμμόρφωση τους με τις περιβαλλοντικές οδηγίες. Με περίπου 31.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο, Τμήμα Βιομηχανικών Λύσεων σημείωσε πωλήσεις €6,8 δισ. κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2009 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009).  πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.siemens.com/industry-solutions