Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές κτιριακές λύσεις

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Στην έκθεση “Light + Building” που θα πραγματοποιηθεί στη Φρανκφούρτη, μεταξύ 30 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2014, η Siemens θα παρουσιάσει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτιρίων με μεγαλύτερη ασφάλεια, ευφυία και ενεργειακή αποδοτικότητα. Η Siemens θα παρουσιάσει τις νέες εξελίξεις στους αυτοματισμούς κτιρίων και χώρων, λύσεις για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ευκαιρίες για έξυπνη δικτύωση στο πλαίσιο ενός ευφυούς δικτύου, ολοκληρωμένα προϊόντα και ιδέες για την ασφαλή διανομή ενέργειας, καθώς και τεχνολογία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Βασικό σημείο ενδιαφέροντος είναι ο νέος σταθμός διαχείρισης κτιρίων Desigo CC, ο οποίος ελέγχει και παρακολουθεί με αποτε-λεσματικότητα όλα τα συστήματα ενός κτιρίου, μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι νέοι έξυπνοι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου της σειράς Sentron 3VA, οι οποίοι προστατεύουν την καλωδίωση και τους καταναλωτές σε κατοικίες και πολυλειτουργικά κτίρια από τις ζημιές που προκαλούνται λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Siemens θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το Desigo CC, το σταθμό κτιριακής διαχείρισης που βασίζεται σε εντελώς νέο λογισμικό. Η ανοιχτή πλατφόρμα ενσωματώνει όλα τα συστήματα ενός κτιρίου: από τους κτιριακούς αυτοματισμούς και τις λειτουργίες ασφάλειας, όπως ο έλεγχος πρόσβασης, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και η πυρασφάλεια, μέχρι τις λύσεις για διαχείριση της ενέργειας. Το νέο αυτό προϊόν καθιστά τη Sie-mens τον πρώτο πάροχο που έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες για αποδοτικά και ασφαλή κτίρια, με τη χρήση ενός μόνο συστήματος. Πρόκειται για μια σημαντική «νίκη» στον τομέα της αποδοτικότητας για όσους ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτιρίων. Το σύστημα Desigo προσφέρει σε όσους ασχολούνται με το σχεδιασμό ένα σύστημα που παρέχει τα εργαλεία προδιαγραφών και μηχανικής, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα «βιβλιοθήκης» που χρειάζονται, ώστε να ζητήσουν και να λάβουν άμεσα προσφορές για συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, αυτοματισμών δωματίου, πυρασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου. Το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens απέσπασε το Βραβείο Building Automation το 2013 για το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού Desigo από το ινστιτούτο ερευνών αγοράς Frost & Sullivan.

Με τη νέα σειρά 3VA, η Siemens αναβάθμισε το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο Sentron, το οποίο αποτελείται από αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου για διανομή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. Οι νέοι και περισσότερο συμπαγείς διακόπτες εξοικονομούν χώρο και είναι διαθέσιμοι σε μια σειρά εκδόσεων μέχρι και τα 630 Α. Για πρώτη φορά, η Siemens προσφέρει μια ολοκληρωμένη λειτουργία μέτρησης ενεργειακών δεδομένων, μια έκδοση διακόπτη αποσύνδεσης, και αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου που διαθέτουν περιστροφικό χειριστήριο και εγκαθίστανται σε πλευρικό τοίχωμα. Μια online μονάδα παραμετροποίησης και δώδεκα τύποι δεδομένων CAx (π.χ. τρισδιάστατα μοντέλα και μακροεντολές EPLAN) που είναι διαθέσιμοι για λήψη μέσω Διαδικτύου, διευκολύνουν τις μηχανολογικές εργασίες για τις προστατευτικές συσκευές. Διαθέτοντας περισσότερες από 500 επικουρικές ενότητες, η σειρά 3VA μπορεί να παραμετροποιηθεί για κάθε εφαρμογή λόγω της σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής της, ενώ μπορεί να επεκταθεί με έως και 70 πρόσθετες λειτουργίες. Στις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου προστατεύουν την καλωδιώση, τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και τις μονάδες παραγωγής από τις ζημιές και τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, διακόπτωντας με ασφάλεια την ηλεκτροδότηση, σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωσης ή άλλης παρόμοιας δυσλειτουργίας.  

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου αποτελούν σημαντικό προστατευτικό εξοπλισμό για τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσης. Εκτιμάται ότι περισσότερες από 30 εκατομμύρια μονάδες εγκαθίστανται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα, οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών που γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για τη διαχείριση των κτιρίων, όπως η καταγραφή δεδομένων κατανάλωσης.

Στην έκθεση της Φρανκφούρτης, η Siemens θα παρουσιάσει το System LI, ένα νέο σύστημα διακ-λάδωσης της προϊοντικής οικογένειας Sivacon 8PS. Το νέο σύστημα μεταφέρει με ασφάλεια ενεργειακό όγκο συνεχούς ρεύματος έως και 6300 A, ενώ διαθέτει και μονάδες tap-off μεταξύ 50 και 1250 Α που μπορούν να αξιοποιηθούν με ευελιξία και να χρησιμοποιηθούν για συσκευές προστασίας και μέτρησης με δυνατότητες επικοινωνίας. Επομένως, τα ενεργειακά δεδομένα που είναι πλέον διαθέσιμα συνεισφέρουν στη διαφάνεια μιας εγκατάστασης και σχηματίζουν τη βάση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια. Ο συμπαγής και εύκολος σχεδιασμός του που δεν εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου, καθιστά το σύστημα κατάλληλο για πολυώροφα κτίρια, μηχανογραφικά κέντρα και βιομηχανικές εφαρμογές. Το System LI προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια χάρη στον type-tested σχεδιασμό του, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61439-6. Η ιδιαίτερη αντοχή απέναντι στα βραχυκυκλώματα, τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας (πρότυπα IP55 ή IP66 για μεταφορά ενέργειας) και το χαμηλό θερμικό φορτίο που εξασφαλίζει το περίβλημα αλουμινίου του συστήματος, αυξάνουν την ασφάλεια για τους καταναλωτές και τα κτίρια.

Ακόμη, η Siemens θα παρουσιάσει το νέο διακόπτη αποσύνδεσης για διανομή ενέργειας χαμηλής τάσης της σειράς Sentron 3KD. Οι νέες συσκευές μπορούν να εναλλάσσουν συνεχές ρεύμα μέχρι και 1600 Α και διατίθενται σε πέντε μεγέθη. Για κάθε μέγεθος, υπάρχουν εκδόσεις τριών και τεσσάρων ακροδεκτών. Οι νέες συσκευές προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε ατυχήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης, ενώ μειώνουν τον κίνδυνο λανθασμένης λειτουργίας. Οι διαφορετικές μονάδες λειτουργίας που διαθέτουν περιστρεφόμενο χειριστήριο στο εμπρόσθιο μέρος και στο πλευρικό τοίχωμα, καθώς και οι λειτουργίες ευέλικτης επέκτασης καθιστούν τις νέες συσκευές αποσύνδεσης κατάλληλες για χρήση στη βιομηχανική παραγωγή, σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι συσκευές αποσύνδεσης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Προτύπου IEC 60947-3 για γενικούς πίνακες χαμηλής τάσης και συμμορφώνονται με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας των προϊόντων.

Στον τομέα των αυτοματισμών χώρου, η Siemens θα παρουσιάσει το Desigo Total Room Automation (TRA), ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον ενεργειακά αποδοτικό έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), του φωτισμού και της σκίασης για όλους τους τύπους των γραφείων.

Οι ενεργειακά αποδοτικές λύσεις και υπηρεσίες αποτελούν κύριο σημείο εστίασης της παρουσίας της Siemens στην έκθεση. Στην ενότητα «Κτιριακή Απόδοση και Βιωσιμότητα», η Siemens πα-ρουσίαζει μια συστηματική προσέγγιση στην ενεργειακή διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου – από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι τη λειτουργία και το συνεχή έλεγχο των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Η προσέγγιση της ενεργειακής διαχείρισης απότελεί μια βάση, μεταξύ άλλων, για την πιστοποίηση κατά ISO 50001. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας δημιουργεί μια οικονομική ισορροπία ανάμεσα στην προμήθεια ενέργειας, τη βελτιστοποίηση και την απόδοση του κτιρίου, καθώς και στη μακροπρόθεσμη συντήρηση και την ενεργειακά αποδοτική διαχείριση του κτιρίου. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών της Siemens προσφέρει παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η παρουσία της Siemens θα εστιάσει ακόμα και στην ενότητα «Το Έξυπνο Κτίριο στο Έξυπνο Δίκτυο». Με ένα μοντέλο και πολλαπλά εκθέματα θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι λύσεις της Siemens ενσωματώνουν τα έξυπνα κτίρια στα έξυπνα δίκτυα, στα ενεργειακά δίκτυα του μέλλοντος, συνεισφέροντας σημαντικά στη μεταμόρφωση του ενεργειακού μείγματος. Οι δυνατότητες ευέλικτης αποθήκευσης που προσφέρουν τα κτίρια, βοηθούν τα έξυπνα δίκτυα να εξισορροπήσουν την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, ειδικά στη βάση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βασικό στοιχείο για αυτό το σημείο είναι η διαφάνεια των δεδομένων και η ροή της ενέργειας που μπορούν να συνδεθούν μέσα στο πλαίσιο των εξελιγμένων συστημάτων κτιριακών αυτοματισμών, όπως το Desigo CC, και που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν και να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή απόδοση.

Τα νέα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες – όπως, για παράδειγμα, η μονάδα αφής για τη λειτουργία δωματίων QMX7, η οποία είναι μέρος του Desigo Total Room Automation (TRA), οι διάφορες θύρες ΚΝΧ του χαρτοφυλακίου Gamma, οι λύσεις Desigo Hosting και οι αδιάλειπτες υπηρεσίες απομακ-ρυσμένης συντήρησης και ανάλυσης, τα συστήματα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και για την αποθήκευσης ενέργειας – συμπληρώνουν τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων που θα παρουσιάσει η Siemens στην έκθεση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρουσία της Siemens στην έκθεση “Light+Building” είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.siemens.com/light-building.

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 90.000 εργαζόμενους, εστιάζοντας τις δραστηριότητες του σε βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας παρέχει προϊόντα, συστήματα και λύσεις για την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την ασφάλεια. Ο Τομέας αποτελείται από τα Τμήματα Τεχνολογιών Κτιρίων, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Συγκοινωνιών και Logistics, Σιδηροδρομικών Συστημάτων και Έξυπνων Δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities