Siemens Greece

H Siemens Healthineers παρουσιάζει στην Ευρώπη την επαναστατική λύση Atellica

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016


  • Αμφίδρομη τεχνολογία  μαγνητικής μεταφοράς δείγματος1  κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας , 10 φορές πιο γρήγορη από  τα συμβατικά συστήματα μεταφοράς

  • Ανοσολογικός αναλυτής που επιτυγχάνει την υψηλότερη παραγωγικότητα ανά τετραγωνικό μέτρο2 στον κλάδο, με περισσότερες από 400 εξετάσεις ανά ώρα

  • Οπτικό σύστημα πολλαπλών καμερών αναγνώρισης δείγματος σε συνδυασμό με ευφυή δρομολόγηση του, επιτρέπουν ανεξάρτητο έλεγχο του κάθε δείγματος από τις εξετάσεις ρουτίνας έως και τα επείγοντα ( STATs)1

  • Επεκτασιμότητα έως και 10 υπομονάδες και περισσότερες από 300 προσαρμόσιμες  διαμορφώσεις1 , μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο σύστημα είτε συνδεδεμένο με σύστημα αυτοματοποίησης1

  • Μπορεί να χειριστεί περισσότερα από 30 είδη φορέων  δείγματος συμπεριλαμβανομένων των παιδιατρικών και των ειδικών  φορέων

Η Siemens Healthineers παρουσίασε τη  λύση1  Atellica™,  ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα  ανοσολογίας καικλινικής χημείας που διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την αμφίδρομη τεχνολογία μαγνητικής μεταφοράς δείγματος η οποία είναι 10 φορές πιο γρήγορη από τους συμβατικούς μεταφορείς1. Τα αποκαλυπτήρια στην Ευρωπαϊκή αγορά έγιναν κατά τη διάρκεια  της εκδήλωσης της Siemens Healthineers «Αγγίζοντας το Μέλλον», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2016.

«Κατασκευάσαμε τη λύση Atellica1  με βάση τις ανάγκες των πελατών μας και μετά από εκτεταμένη έρευνα των τάσεων της αγοράς», δήλωσε ο Franz Walt, Πρόεδρος του  Laboratory Diagnostics της Siemens Healthineers. «Το αποτέλεσμα είναι  επαναστατικό,  όσον αφορά στον  έλεγχο και την απλούστευση, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επικεντρωθούν  στην επίτευξη των καλύτερων επιχειρηματικών και κλινικών αποτελεσμάτων αφιερώνοντας λιγότερο χρόνο  στη διαχείριση των λειτουργιών της επιχείρησης».

Εκτός από την ταχύτητα που  επιτυγχάνεται με τη χρήση της  τεχνολογίας1 Μεταφοράς Atellica Magline™, η λύση  Atellica προσφέρει επιπλέον  ένα οπτικό σύστημα πολλαπλών καμερών σε συνδυασμό με ευφυή δρομολόγηση του δείγματος για ανεξάρτητο έλεγχο του  από τις  εξετάσεις ρουτίνας έως και τα επείγοντα (STATs).1

Η λύση Atellica 1 παρέχει πρωτοφανή ευελιξία προσαρμογής στις αυξανόμενες ανάγκες των εξετάσεων και στους περιορισμούς του χώρου. Η λύση μπορεί να διαμορφωθεί ως ένα αυτόνομο σύστημα, είναι επεκτάσιμη έως και σε 10 υπομονάδες και μπορεί να συνδυαστεί σε περισσότερες από 300 προσαρμόσιμες διαμορφώσεις1,  συμπεριλαμβανομένων σχηματισμών σε σχήμα U, L,  καθώς και γραμμικών. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με τον Αυτοματισμό Aptio® για μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική λύση1. Η λύση αυτή  μπορεί να χειριστεί περισσότερα από 30 είδη φορέων δείγματος συμπεριλαμβανομένων των παιδιατρικών και ειδικών φορέων.

Επιπλέον, τα ίδια αντιδραστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε  διαφορετικές διαμορφώσεις και δικτυωμένα εργαστήρια, απλοποιώντας τις  εργαστηριακές  λειτουργίες, βελτιστοποιώντας τον έλεγχο  των αποθεμάτων, και παρέχοντας τη δυνατότητα σταθερών αποτελεσμάτων στις εξετάσεις. Επιπρόσθετα, μία ανοσολογική μονάδα μόνη της επεξεργάζεται περισσότερες από 400 εξετάσεις ανά ώρα3, επιτυγχάνοντας  την υψηλότερη παραγωγικότητα ανά τετραγωνικό μέτρο σε σύγκριση με άλλες λύσεις στον κλάδο. 2

Άλλα πλεονεκτήματα της λύσης  Atellica 1 περιλαμβάνουν την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και τον  έλεγχο1 για τη μεγιστοποίηση του χρόνου ομαλής λειτουργίας, καθώς και ένα ευρύ, επεκτεινόμενο  κατάλογο εξετάσεων  1,  χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένες τεχνολογίες ανίχνευσης.

«Η λύση  Atellica, μάς προσφέρει τα τεχνολογικά εργαλεία που περιμέναμε τόσο καιρό», είπε ο Δρ. Josep Lluís Bedini, Επικεφαλής του Core Lab Operative Area, στο Νοσοκομείο της Βαρκελώνης (Hospital Clinic Barcelona). «Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τις  προσδοκίες μας, ως επαγγελματίες εργαστηρίων, έχουν υλοποιηθεί σε κάτι πραγματικό. Επιτέλους  βλέπουμε κάτι πραγματικά νέο για τα κεντρικά εργαστήρια που θα πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις μας και τη ροή εργασίας».

Η λύση  Atellica1 είναι το πρώτο από  τα προϊόντα της νέας σειράς  Atellica που έχουν κατασκευαστεί από τη Siemens Healthineers, και περισσότερες καινοτομίες  είναι ήδη δρομολογημένες από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.

1Τα προϊόντα είναι υπό ανάπτυξη.  Δεν διατίθενται προς πώληση. Τυχόν χαρακτηριστικά που αναφέρονται αποτελούν μέρος των στόχων του σχεδιασμού ανάπτυξης. Η μελλοντική διαθεσιμότητα δε μπορεί να είναι εγγυημέν

2 Σε σχέση με τους κορυφαίους ανταγωνιστές της αγοράς στο IVD.

3 Εξαρτάται από το μείγμα  των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Siemens Healthineers, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.healthcare.siemens.com


Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου 

 elisavet.sachinidou@siemens.com