Tools

Siemens EspañaSiemens España

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Controlador Ethernet en tiempo real para comunicación rápida de PLC/CN


Madrid, 03.07.2008

Siemens ha integrado controladores Ethernet Ertec en tiempo real en dos de sus procesadores de comunicación. El CP 343-1 cuenta con un controlador Ertec 200 y comunica PLC Simatic S7 300 y controles numéricos Sinumerik 840D powerline con Industrial Ethernet. El CP 443-1 destinado a los potentes PLC Simatic S7-400 realiza la comunicación a través del controlador Ertec 400. Los dos procesadores asumen las tareas de comunicación de la CPU del PLC/CN, ofreciendo múltiples servicios de enlace en régimen multiprocolo, por ejemplo la comunicación Industrial Ethernet vía TCP/IP y UDP, Profinet IO (E/S) y la comunicación compatible con PG/OP, S7 y S5.

Las CP 343-1 y CP 443-1 funcionan en modo controlador Profinet IO para integrar dispositivos de campo en el PLC/CN definido como controlador Profinet. La CP 343-1 también puede configurarse opcionalmente como dispositivo Profinet IO. En este caso, el PLC/CN funciona como un dispositivo de campo intercambiando con un controlador Profinet datos de entrada y salida provenientes del programa del usuario. Los procesadores de comunicación ejecutan con autonomía el tráfico de datos por Industrial Ethernet a velocidades de 10 ó 100 megabits/segundo. Poseen funcionalidad de switch tiempo real y dos tomas RJ45 compatibles con ambiente industrial que permiten conectar el PLC/CN en una misma línea sin necesidad de un switch Ethernet suplementario. La función "autosensing" de las CP reconocen automáticamente la velocidad de transferencia, 10 ó 100 megabits/segundo.

Los procesadores de comunicación se pueden sustituir sin necesidad de programadora porque los datos de configuración permanecen memorizados en la CPU del PLC/CN. Como la CP 443-1 tiene aptitud para la conexión en caliente (hot-plug), el operador lo enchufa y desenchufa con el PLC/CN en marcha. Los procesadores se configuran y ponen en servicio a través de Industrial Ethernet y e integran vía SNMP en sistemas de gestión de redes.

Para más información, visite la web: www.siemens.com/simatic-net

Para descargarse fotos visite la web: www.siemens.com/ad-picture/1325

Juan de la Peña Gayo
Grupo de Formación (División PS) – Responsable Marketing SIMATIC
Siemens S.A.
Centro de Formación de la División de Productos y Sistemas Industriales
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: + 34 91 514.93.28 / 70.47
Fax.: + 34 91 514.93.22
E-mail: juan.delapena.ext@siemens.com