Tools

Siemens BelgiqueSiemens Belgique

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Module d'entrées/sorties avec fonctionnalité de CPU et connexion Profinet

For the business press
Hanovre, 23.04.2008

Siemens Industry Automation a ajouté un nouveau module d'interface avec fonctionnalité de CPU à la famille Simatic ET200S de matériels d'entrées/sorties décentralisés : l'unité centrale IM151-8 PN/DP CPU gère les tâches de contrôle et les fonctions de communication par Profinet. Ce module est également disponible en version à tolérance de pannes : IM151-8 PN/DP F-CPU

Avec le nouveau module IM151-8 PN/DP CPU qui bénéficie de la puissance de l'unité centrale Simatic S7-300 CPU 314, les utilisateurs peuvent mettre en place des structures décentralisées sur Profinet. L'interface de communication Profinet avec trois ports pour des topologies de bus linéaires et des fonctions de programmation se présente sous la forme d'une carte qu'il est possible d'étendre avec un module maître Profibus DP. En tant que contrôleur d'entrées/sorties Profinet, le nouveau module d'interface supporte les propriétés de traitement en temps réel RT (Real Time) et IRT (Isochronous Real Time) et il peut contrôler jusqu'à 128 matériels d'entrées/sorties. Comme il supporte les autres méthodes ouvertes de communication par TCP/IP, ce module flexible est également disponible pour d'autres applications.

La version à tolérance de pannes IM151-8F PN/DP F-CPU a une mémoire vive étendue de 192 KB. Le module peut faire l'objet d'une extension centrale et avec des configurations décentralisées en y ajoutant des modules standard ou à tolérance de pannes. Les communications à tolérance de pannes sont gérées sur la base de PROFIsafe. Le module est certifié jusqu'à SIL 3 selon la norme IEC 61508, pour pouvoir être utilisé jusqu'au niveau SIL 3, selon la norme EN 62061, et PL e, selon la norme EN ISO 13849-1.

Vous trouverez plus d'informations sur Internet à l'adresse : www.siemens.com/et200s
Une photo accompagne ce communiqué de presse. Vous trouverez cette photo sur Internet à l'adresse : www.siemens.com/ad-picture/1630

I/O-module met CPU-functionaliteit en Profinet-aansluiting

Légende de la photo: Siemens Industry Automation a ajouté un nouveau module d'interface avec fonctionnalité de CPU à la famille Simatic ET 200S de matériels d'entrées/sorties décentralisés : l'unité centrale IM151-8 PN/DP CPU gère les tâches de contrôle et les fonctions de communication par Profinet. Ce module est également disponible en version à tolérance de pannes : IM151-8 PN/DP F-CPU