Tools

Siemens BelgiqueSiemens Belgique

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Gigaset Eco Visions : des téléphones sans fil de qualité supérieure, aussi élégants qu'écologiques

For the business press
Bruxelles, 03.04.2008

En créant le nouveau concept « Gigaset Eco Visions », Siemens Home and Office Communication Devices (SHC) a franchi une nouvelle étape dans la concrétisation de son concept de téléphones sans fil de qualité supérieure, élégants et écologiques. Les deux premiers modèles de cette série, « Solar » et « Leaf », ont été présentés récemment. Ils ont été conçus dans une optique de respect de l'environnement en termes de design, technologie, matériaux et caractéristiques tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication au recyclage.

Résultat direct de la stratégie d'excellence environnementale de SHC, le concept Gigaset Eco Visions vise à créer des téléphones sans fil à la fois écologiques et élégants pour rendre l'écologie accessible et attrayante pour les consommateurs. Gigaset Eco Visions donne forme aux téléphones ECO DECT à l'aide d'une technologie futuriste mais déjà disponible.

Ecologie et technologie
Les téléphones Gigaset Eco Visions Leaf et Solar sont fabriqués à base de matières premières recyclables, tels que l'écoplastique et le bois liquide. La lumière solaire est utilisée comme source d'énergie naturelle pour les combinés. Un éco-index fournit des informations essentielles sur le caractère écologique de chaque téléphone. Il indique notamment le pourcentage de matériaux organiques et le nombre de composés utilisés au désassemblage, la consommation d'énergie et les émissions en cours d'utilisation et de production, ainsi que le degré de recyclabilité de chaque produit. Les deux modèles intègrent la technologie OLED (diode organique électroluminescente), une technologie d'affichage extrêmement claire, très efficace et à faible consommation d'énergie. Les OLED peuvent être imprimées sur la quasi-totalité des matériaux (transparents ou souples) pour leur conférer des propriétés tactiles.

Naturel et vert
Combiné milieu de gamme de la série Eco Visions, avec sa station de base, Leaf possède un design naturel unique, qui rappelle une feuille au printemps. L'écoplastique garantit d'exceptionnelles propriétés haptiques et une grande commodité. L'écran OLED invisible est intégré dans un boîtier translucide, pour une touche futuriste.

Multi-fonctionnel et naturellement rechargeable 
Solar, le téléphone haut de gamme de cette série, est entièrement entouré de cellules solaires, ce qui lui permet de se recharger naturellement au soleil. L'éco-index indique la consommation d'énergie renouvelable. Fabriqué à l'aide de matériaux purs et séparables (métal, écoplastique, verre), le Gigaset Solar est véritablement un objet de haute technologie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La technologie tactile OLED permet l'affichage de touches dépendantes de la fonction sur l'écran transparent du Solar. Les deux modèles sont le résultat direct de la stratégie d'excellence environnementale de SHC. « Notre stratégie d'excellence environnementale a sans aucun doute inspiré nos concepteurs, qui ont créé une génération de Gigasets avant-gardistes repoussant les limites de l'écologie, du design et de l'innovation », déclare Jochen Eickholt, PDG de SHC. « L'éco-excellence est d'ores et déjà le moteur de notre gamme Gigaset et nous sommes certains que la compatibilité environnementale sera l'un des aspects majeurs de la création de produits de grande qualité à l'avenir. L'étude Gigaset Eco Visions constitue une étape importante de ce processus. »

Le troisième membre de ce trio, le modèle de base Stone, sera introduit dans le courant de l'année.

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG est une division à part entière de Siemens AG. Basée à Munich, elle se concentre sur la conception, la fabrication et la distribution d’une gamme de produits de grande qualité commercialisés sous la marque Siemens Gigaset, tels que téléphones fixes sans fil traditionnels, appareils Voice over IP, routeurs, gateways et solutions logicielles. Son portefeuille comprend également des produits WIMAX et des appareils Home Media, tels que des décodeurs. Entreprise active à l’échelle mondiale, son principal site de production se situe à Bocholt, en Allemagne, où les produits Gigaset sont conçus et fabriqués dans le respect des normes de qualité et environnementales les plus strictes.

Pour plus d’informations sur Siemens Home and Office Communication Devices, consultez le site: http://www.siemens.be/gigaset

Photo:
Gigaset Eco Vision Leaf
Gigaset Eco Vision Leaf 2
Gigaset Eco Vision Leaf 3
Gigaset Eco Vision Solar
Gigaset Eco Vision Solar 2 

Contact lecteurs: hotline 078 15 22 21

Contact presse:
Germaine Basteleijsens, External PR consultant
FingerPRint pr
Gsm: +32 (0) 495 27 49 94
Tél: +32 (0)3 410 18 58 - Fax: +32 (0)3 410 18 50
Germaine.Basteleijsens@fingerprintpr.com