Siemens : la détection d’anomalies au service du renforcement de la cybersécurité industrielle

• Transparence pour les réseaux et logiciels des installations industrielles
• Visibilité complète sur les vulnérabilités
• Industrial Anomaly Detection dédiée à la détection des menaces
• Complément important pour le concept de défense en profondeur

Siemens présentera sa solution dédiée à la détection des d’anomalies au sein des réseaux industriels lors du salon Hannover Messe 2018. La solution « Industrial Anomaly Detection » permet d’identifier les incidents liés à la sécurité, tels que des intrusions non autorisées et des logiciels malveillants, et de prendre les contre-mesures qui s’imposent. Le logiciel est préinstallé sur un PC industriel (IPC) et peut facilement être intégré aux environnements industriels. Il pourra également s’exécuter sur des composants réseau Siemens, tels que la plateforme multiservice Ruggedcom RX1500 dotée de Ruggedcom APE. La solution convient en particulier aux entreprises des secteurs de la production automobile, de l’aérospatiale, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de l’agroalimentaire et du traitement des eaux et des usées.
La solution Industrial Anomaly Detection permet en premier lieu d’obtenir une visibilité sur les appareils intégrés aux réseaux industriels (tels que les contrôleurs et les interfaces Homme-Machine), ainsi que sur leurs logiciels. Elle donne ensuite les moyens d’identifier les vulnérabilités de ces appareils au sein du réseau en mettant en correspondance sources et vulnérabilités connues (Common Vulnerabilities and Exposures/CVE), et en détectant d’autres problèmes de configuration relatifs à l’« hygiène de base». Troisième fonctionnalité : le suivi continu du comportement des appareils en matière de communication. Le système collecte les données de manière passive, sans aucun impact sur la production. Il vient en appui des produits de l’ensemble des fabricants de solutions d’automatisation actuellement présents sur le marché et de leurs protocoles. Si la solution détecte des écarts pouvant indiquer des intrusions non autorisées ou des problèmes de configuration, elle envoie automatiquement une alerte aux utilisateurs. En fonction du niveau de leur criticité, les incidents peuvent être gérés par des experts sur site ou des spécialistes de la sécurité externes.
Le système de détection des d’anomalies s’appuie également sur l’intelligence artificielle, qui configure le système selon un mécanisme d’apprentissage automatique : la solution analyse de manière automatisée le trafic de données au sein du réseau au cours d’une phase intitulée « phase d’apprentissage », ce qui lui permet de détecter des anomalies pouvant indiquer une intrusion ou un vol de données par des cybercriminels.
La solution « Industrial Anomaly Detection » est un important complément de la gamme de produits et services dédiés à la sécurité industrielle de Siemens, qui se basent sur le concept holistique de défense en profondeur.
Des partenariats au service de la cybersécurité
Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité 2018, Siemens a posé les bases d’une Charte de confiance plaidant en faveur de l’instauration de règles et de normes contraignantes en matière de cybersécurité et de l’avancée de la digitalisation. Pour innover de manière continue et adapter en permanence les mesures de cybersécurité aux nouvelles menaces, il est important de faire appel à plusieurs savoir-faire. C’est pourquoi Siemens collabore avec différents partenaires, tout en multipliant les cas d’utilisation de sa technologie « Industrial Anomaly Detection » pour ses partenaires de premier plan.
Siemens présentera sa solution dédiée à la détection des d’anomalies au sein des réseaux industriels lors du salon Hannover Messe 2018. La solution « Industrial Anomaly Detection » permet d’identifier les incidents liés à la sécurité, tels que des intrusions non autorisées et des logiciels malveillants, et de prendre les contre-mesures qui s’imposent.


16/04/2018 | Author: Name