Siemens Greece

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Κέντρο Τύπου

Κέντρο Τύπου

Η Siemens παρουσιάζει το μετρό του μέλλοντος στο Λονδίνο

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

•  Η έκθεση “Going Underground: Our journey to the future” άνοιγει τις πόρτες της στο Λονδίνο
•  Στην έκθεση παρουσιάζεται σε φυσικό μέγεθος η εντυπωσιακή σχεδιαστική μελέτη της Siemens για το μετρό
•  Τεχνολογίες IT διευκολύνουν τις μετακινήσεις

Πώς θα μοιάζουν οι δημόσιες συγκοινωνίες στο μέλλον; Η Siemens δίνει την απάντηση σε αυτή την ερώτηση στο «The Crystal», ένα κέντρο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, το οποίο διατηρεί η εταιρεία στην περιοχή Royal Victoria Docks στην ανατολική πλευρά του Λονδίνου. Την προσοχή των επισκεπτών στην έκθεση, που θα λειτουργήσει για τρείς μήνες με ελεύθερη είσοδο, αναμένεται να συγκεντρώσει η σχεδιαστική μελέτη για μια αμαξοστοιχία του μετρό. Το μοντέλο βασίζεται τεχνολογικά στην πλατφόρμα Inspiro της Siemens ενώ ο εξωτερικός του σχεδιασμός βασίζεται στο φημισμένο Μετρό του Λονδίνου. Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύει να ανανεώσει το στόλο των αμαξοστοιχιών του μετρό που διαθέτει και να προχωρήσει σε επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε νέα οχήματα.

Σε συνδυασμό με το Inspiro, η Siemens παρουσιάζει επίσης με διαδραστικό τρόπο τις τεχνολογίες που βοηθούν τους επιβάτες να βρουν πιο γρήγορα το δρόμο τους σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σταθμό στο Λονδίνο. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις εξελίξεις στα ηλεκτρονικά εισιτήρια, συστήματα για την πληροφόρηση  των επιβατών και συστήματα διαχείρισης των σταθμών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.siemens.com/press/goingunderground

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 90.000 εργαζόμενους, εστιάζοντας τις δραστηριότητες του σε βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας παρέχει προϊόντα, συστήματα και λύσεις για την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την ασφάλεια. Ο Τομέας αποτελείται από τα Τμήματα Τεχνολογιών Κτιρίων, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Συγκοινωνιών και Logistics, Σιδηροδρομικών Συστημάτων και Έξυπνων Δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities

Η Siemens έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα για το μετρό που θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία της και συνεισφέρει στην ιδέα μια μοντέρνας πόλης. Το Ιnspirο διαθέτει ένα άμεσα αναγνωρίσιμο «πρόσωπο». Ο σχεδιασμός του νέου Inspiro με εξ’ ολοκλήρου φωτισμό LED δημιουργεί μια φωτεινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Την ίδια στιγμή, το τραίνο είναι κατά 30% περισσότερο ενεργειακά αποδοτικό σε σχέση με παρόμοιες μοντέρνες αμαξοστοιχίες μετρό, εξοικονομώντας την ενέργεια που θα αρκούσε για την ηλεκτροδότηση 30.000 νοικοκυριών σε ένα χρόνο.

Ο σχεδιασμός αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον. Η ταυτότητα ενός μητροπολιτικού κέντρου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την οπτική εικόνα του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών που διαθέτει. Για να απευθυνθεί στις ποικίλες απαιτήσεις των δημόσιων συγκοινωνιών στις πόλεις του αύριο, η Siemens ανέπτυξε μια πλατφόρμα για το μετρό που θέτει νέα δεδομένα στο χώρο και συνεισφέρει στην ιδέα μιας μοντέρνας πόλης. To Inspiro διαθέτει μεγάλες πόρτες εισόδου ενώ ο εσωτερικός του χώρος είναι προσεκτικά σχεδιασμένος με φαρδείς διαδρόμους που δίνουν έντονα την αίσθηση ενός ευρύχωρου περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός του νέου Inspiro με εξ’ ολοκλήρου φωτισμό LED δημιουργεί μια φωτεινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Την ίδια στιγμή, το τραίνο είναι κατά 30% περισσότερο ενεργειακά αποδοτικό σε σχέση με παρόμοιες μοντέρνες αμαξοστοιχίες μετρό, εξοικονομώντας την ενέργεια που θα αρκούσε για την ηλεκτροδότηση 30.000 νοικοκυριών σε ένα χρόνο.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?