Siemens Greece

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Κέντρο Τύπου

Κέντρο Τύπου

H Siemens αναδιατάσσει την περιφερειακή οργάνωσή της και ενισχύει τις  διοικητικές μονάδες της

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

•  Το μοντέλο οργάνωσης σε Clusters καταργείται
•  Οι χώρες αποκτούν περισσότερες αρμοδιότητες στις αγορές τους και θα αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο
•  Αναδιάρθρωση των  διοικητικών μονάδων

Το μοντέλο οργάνωσης σε περιφερειακά clusters που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ στη Siemens πρόκειται να καταργηθεί. Με την υλοποίηση αυτής της απόφασης, που θα προσφέρει περισσότερες αρμοδιότητες στις χώρες μελλοντικά, η Siemens σκοπεύει να εντείνει την πρόσβαση στους πελάτες και να επεκτείνει τις τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητές της. «Η κατάργηση των clusters θα εξορθολογήσει τις δομές της Siemens και θα τη φέρει πιο κοντά στις τοπικές αγορές. Ενισχύουμε ουσιαστικά τις περιφέρειές μας, οι επικεφαλής των οποίων είναι τα βασικά πρόσωπα με τα οποία επικοινωνούν οι πελάτες μας», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

H αναδιάταξη θα καταργήσει ένα οργανωτικό επίπεδο μέσα στην εταιρεία και οι χώρες θα είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Τομέων. Στο μέλλον, οι χώρες που είναι πιο σημαντικές για την Siemens– με βάση τον όγκο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τις προοπτικές ανάπτυξης που εμφανίζουν – θα αναφέρονται απευθείας στα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι υπεύθυνα για τους Τομείς Ενέργειας, Υγείας, Βιομηχανίας και Υποδομών & Αστικών Κέντρων. Σε αυτές τις αποκαλούμενες «επικεφαλής χώρες» (lead countries) αναλογεί  περισσότερο από το 85% των εσόδων της εταιρείας, ενώ οι μικρότερες χώρες θα αναφέρονται απευθείας σε αυτές.

Στο πλαίσιο της αναδιάταξης της περιφερειακής οργάνωσης, οι αρμοδιότητες εντός του Διοικητι-κού Συμβουλίου σχετικά με τις περιφέρειες θα ανακατανεμηθούν. Στο μέλλον, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Ενέργειας Michael Suess θα είναι υπεύθυνος για τις χώρες της NAFTA (Βορειο-Αμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών) και τη Μέση Ανατολή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Υγείας Hermann Requardt για τη Νότια Αμερική και την Ιαπωνία, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Βιομηχανίας Siegfried Russwurm για την Ευρώπη, την Αφρική και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (C.I.S.), ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων Roland Busch ορίζεται υπεύθυνος για την Ασία, εκτός της Ιαπωνίας, και την Αυστραλία. Η αναδιάταξη της περιφεριεακής οργάνωσης στοχεύει στην ενίσχυση της διείσδυσης στις τοπικές αγορές.

Παράλληλα, οι δομές των διοικητικών μονάδων της Siemens θα βελτιστοποιηθούν και θα ομαδοποιηθούν. Για παράδειγμα, το Τμήμα Συγχωνεύσεων & Εξαγορών – που είναι υπεύθυνο για τα μέτρα επί του χαρτοφυλακίου και σήμερα αποτελεί μέρος των Εταιρικών Οικονομικών Υποθέσεων – θα μεταφερθεί στην Εταιρική Ανάπτυξη, που αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ίδιο ισχύει και για τη νέα εταιρική μονάδα Διακυβέρνησης & Αγορών η οποία συνδυάζει τις λειτουργίες σχετικά με τη διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά. Η εσωτερική συμβουλευτική μονάδα της εταιρείας, Siemens Management Consulting, θα ενσωματωθεί στο τμήμα στρατηγικής. Η μονάδα πωλήσεων Siemens One, που σήμερα διοικείται κεντρικά, καθώς και οι account managers των πόλεων θα ενσωματωθούν στον Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων. Επιπλέον, τα functions επιχειρηματικής αριστείας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των έργων και της ποιότητας, θα ενωθούν υπό την εποπτεία του Chief Technology Officer (CTO). «Ενισχύοντας και εξορθολογίζοντας τις διοικητικές ς μονάδες μας, αυξάνουμε σημαντικά την επιρροή μας», συμπλήρωσε ο κ. Kaeser.

Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας. Δραστηριοποιείται στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, καθώς και στην παροχή λύσεων υποδομών, ιδιαίτερα για αστικά κέντρα και μητροπολιτικές περιοχές. Για πάνω από 165 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο. Περίπου 40% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €78,5 δισ. και τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα €4,7 δισ.  (συμπεριλαμβανομένου του προτύπου ΙΑS 19R και της ανακατάταξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της) Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 370.000 εργαζομένους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?