Siemens Portugal

Site Search

Menuclose
Related
Info
close



Portugal participa num dos maiores projetos energéticos do mundo

Portugal participa num dos maiores projetos energéticos do mundo

quinta-feira, 28 de julho de 2016

  • Siemens Portugal vai assegurar o fornecimento de mais de 700 quadros
    elétricos para as Centrais de Ciclo Combinado que estão a ser construídas no Egipto

  • Centrais fazem parte de mega projeto que reforçará a produção de energia do Egipto em 50%

  • 16,4 GW de energia adicional produzida por centrais elétricas a gás natural e parques eólicos

A Siemens Portugal foi escolhida para assegurar o fornecimento de 350 quadros de média tensão e 370 quadros de comando e controlo de turbinas para as Centrais de Ciclo Combinado que a empresa está a construir no Egipto, projeto que representou a maior encomenda de sempre da Siemens a nível mundial.

Além do envolvimento e implementação de projetos no mercado português, a Siemens Portugal tem-se mantido fiel à sua vocação exportadora. Neste contexto, a Fábrica de Quadros Elétricos, em Corroios, concelho do Seixal, onde estas
unidades vão ser construídas, tem sido crucial para o equilíbrio da balança comercial da empresa.

Depois de, em 2014, ter sido escolhida pela Siemens AG para receber uma nova linha de produção para os quadros elétricos de baixa tensão SIVACON S8, esta fábrica de quadros elétricos de média e baixa tensão, que exporta 95% da sua produção para países como a Alemanha, Angola, Brasil, África do Sul, Austrália, México, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos, foi também selecionada para participar neste projeto de grande envergadura, um dos maiores projetos
energéticos do mundo.

Acordo no valor de 8 mil milhões de euros

A Siemens AG assinou contratos no valor de 8 mil milhões de euros para centrais elétricas a gás natural altamente eficientes e parques eólicos que reforçarão a capacidade de produção de energia do Egipto em mais de 50 por cento, comparado com a produção atual. Os projetos irão fornecer um adicional de 16,4 gigawatts (GW) à rede elétrica nacional do Egipto, necessários para apoiar o rápido desenvolvimento económico do país e satisfazer a procura crescente de energia pela população.

Juntamente com os parceiros egípcios locais Elsewedy Electric e Orascom Construction, a Siemens fornecerá, em  regime chave-na-mão, três centrais elétricas de ciclo combinado alimentadas a gás natural, cada uma com uma capacidade de
4,8 GW, ou seja, um total de 14,4 GW. Cada uma das três centrais elétricas - Beni Suef, Burullus e New Capital - funcionará com oito turbinas a gás da classe H da Siemens, selecionadas pela sua elevada capacidade de produção e eficiência recorde.

O planeamento do projeto prevê o comissionamento da primeira central de 4.8 GW antes do verão de 2017. Após a respetiva conclusão, estas três centrais elétricas serão as maiores do mundo.

A Siemens fornecerá também até 12 parques eólicos no Golfo do Suez e na região ocidental do Nilo, os quais totalizarão cerca de 600 aerogeradores para uma capacidade instalada de 2 GW. Adicionalmente, a empresa construirá uma fábrica
de pás de rotores na região de Ain Soukhna do Egipto, que proporcionará formação e postos de trabalho para cerca de mil pessoas. A unidade de produção deve entrar em funcionamento no segundo semestre de 2017.

Primeiras turbinas a gás já chegaram ao Egipto

As primeiras turbinas a gás encomendadas no âmbito deste projeto já chegaram ao Egipto. O transporte começou no dia 17 de fevereiro e terminou no dia 19 de Maio. As quatro turbinas, com 890 toneladas de peso e 400 Megawatt de potência,
tiveram como destino a Central de Energia Beni Suef, situada 126 km a sul de  Cairo, capital do Egipto. Começaram por ser descarregadas numa balsa no porto de Berlim Westhafen e seguiram para o porto de Roterdão, na Holanda. Via Porto
de Adabiya, no Mar Vermelho, foram depois transportadas para Beni Suef. Para efeitos comparativos, um Airbus 380 vazio, tem uma capacidade de carga de 277 toneladas.

Fotos e outros materiais disponíveis em www.siemens.com/press/energy-for-Egypt



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?