Tools

Siemens PortugalSiemens Portugal

Siemens e Landis+Gyr vão fornecer contadores inteligentes a Portugal

Equipamentos permitem revolucionar sistemas de faturação

terça-feira, 27 de junho de 2017

  • Recolha e tratamento de dados permite constante otimização de rede, melhorando qualidade do serviço e reduzindo custos

  • Projeto, que faz parte do universo InovGrid, irá contribuir para fazer evoluir a rede elétrica nacional

  • Em linha com iniciativa da União Europeia, que prevê que até 2020, 80% dos contadores sejam substituídos por equipamentos inteligentes

A Siemens Portugal e a Landis+Gyr juntaram-se para fornecer à EDP Distribuição Energy Boxes, que serão instalados, em 2017 e 2018, nas residências dos consumidores finais portugueses. Este projeto faz parte do universo InovGrid, uma iniciativa inovadora da EDP Distribuição, que visa dotar a rede elétrica de equipamentos inteligentes capazes de automatizar a gestão da energia, melhorando a qualidade do serviço e a informação disponibilizada aos consumidores, diminuindo os custos, e aumentando a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental.

Para este projeto, a EDP Distribuição optou pelos contadores inteligentes PRIME da Landis+Gyr, que irão interagir com o sistema Energy IP da Siemens. Este software recolhe, processa e analisa os dados fornecidos pelos contadores, transformando-os em informação relevante que a EDP poderá utilizar para prever consumos, definir novas estratégias de negócio e modelos de faturação ou disponibilizar novos serviços aos seus clientes, entre outros. A nível mundial, a Siemens já interligou mais de 70 milhões de contadores, de diferentes marcas. A informação gerada por estes equipamentos, depois de analisada, tem permitido otimizar e melhorar as redes de energia, enquanto ajuda os clientes da empresa a dar resposta aos desafios que o setor enfrenta atualmente, muitos deles provenientes da integração de renováveis.

Este projeto está em linha com a iniciativa da União Europeia, que prevê que, até 2020, 80% dos contadores tradicionais sejam substituídos por equipamentos inteligentes. A aposta nestes aparelhos, bem como nas redes elétricas inteligentes, pode reduzir as emissões de CO2 na UE em até 9%, bem como os consumos domésticos anuais de energia1.

Fernando Silva, diretor da divisão Energy Management da Siemens em Portugal, disse que “para o sucesso deste projeto foi fundamental a parceria de longa data que a Siemens tem com a EDP, no âmbito da qual já foram desenvolvidos vários projetos de grande sucesso. Este projeto, em parceria com a Landis+Gyr, representa mais um passo no caminho da digitalização da rede, assegurando a alimentação do sistema Energy IP com dados de consumo fiáveis e quase em tempo real, o que permite estabelecer mecânismos de otimização da gestão da rede, bem como garantir um maior valor no serviço prestado aos consumidores finais”.

Dado o excelente desempenho e a aceitação desta nova tecnologia de alto desempenho noutros mercados, a EDP optou por utilizar comunicações por PLC (Power Line Communication), OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) e PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution).


Rita Silva 

 ritas.silva@siemens.com