Tools

Siemens PortugalSiemens Portugal

Lisboa mais inclusiva com tecnologia Siemens

segunda-feira, 3 de outubro de 2016

  • Maior segurança nas principais ruas da capital

  • Botoneiras colocadas nos semáforos podem ser utilizadas por todos

A Siemens Portugal instalou botoneiras especiais em semáforos de três cruzamentos de Lisboa. Com estes equipamentos, os semáforos podem ser utilizados por qualquer pessoa, incluindo cidadãos com deficiência física ou visual, ou até os milhares de turistas que todos os dias circulam por Lisboa e não conhecem a cidade.

Alguém que tenha má articulação nos dedos ou alguma deficiência nas mãos, por exemplo, pode usar estes equipamentos porque têm uma superfície ampla, através da qual se faz a ativação da botoneira.

Se o transeunte for cego também terá a vida facilitada, porque em cada fase do semáforo é emitido um som, quer esteja verde ou vermelho. Estes semáforos têm ainda um botão vibratório que indica a direção de atravessamento em relevo e o layout da via a atravessar na parte lateral, informação que contribui para que as várias ruas sejam atravessadas em maior segurança. A botoneira tem ainda cores de alto contraste e um sinal luminoso de reconhecimento do pedido feito pelo transeunte, que facilita a visualização por pessoas com dificuldades, como os cidadãos mais idosos, por exemplo.

A pensar também nos turistas, ou naqueles que não moram em Lisboa, ao ativar a botoneira a mesma informa qual o nome da rua que a pessoa vai atravessar.

Os semáforos de ruas como a Alexandre Herculano, a Rua Castilho, a Rua Mouzinho da Silveira ou a Rua Rodrigo da Fonseca têm estas novas botoneiras instaladas, constituindo um protótipo agora em fase de avaliação pelos técnicos do município e pela população.

Recorde-se que, a Siemens Portugal é responsável pela manutenção da infraestrutura semafórica da cidade de Lisboa. Esta infraestrutura está, em parte, integrada no sistema Sitraffic smartGuard da Siemens, que funciona na cloud e está já a ligar mais de 5 mil instalações de semáforos, 12 mil detetores, 250 parques de estacionamento e 50 autocarros em 18 países.


Rita Silva 

 rita.silva@siemens.com