Tools

Siemens MoçambiqueSiemens Moçambique

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens e o Governo da Nigéria assinam acordo para reforçar a eletrificação do país

terça-feira, 6 de agosto de 2019


  • Iniciativa visa desenvolver o setor da energia da Nigéria

  • O objetivo é assegurar o fornecimento fiável e acessível de eletricidade

  • Inclui a reabilitação, modernização e expansão das redes de transmissão e de distribuição e da produção de energia

A Siemens e o Governo Federal da Nigéria assinaram um acordo de implementação do Roteiro de Eletrificação do país. O acordo tem como objetivos dar resposta a desafios existentes no setor da energia e expandir as capacidades de geração de energia para irem ao encontro das necessidades futuras do país. O documento foi assinado por Joe Kaeser, Presidente e CEO da Siemens AG, por Onyeche Tifase, CEO da Siemens Limited, e por Alex Okoh, Diretor Geral e CEO do Bureau of Public Enterprises, na presença do Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari.

"A assinatura do Roteiro de Eletrificação da Nigéria é um marco importante na parceria existente entre a Nigéria e a Alemanha, assim como entre as empresas nigerianas e a Siemens," disse Joe Kaeser, Presidente e CEO da Siemens AG. "A sua implementação reforçará significativamente o setor energético da Nigéria, criará milhares de novos postos de trabalho qualificados, e capacitará o país e a sua população para o próximo nível de desenvolvimento industrial e social."

O sistema energético da Nigéria caracteriza-se por um desequilíbrio entre a geração e o consumo de energia. Apesar de o país ter mais de 13.000 MW de capacidade de geração de energia, apenas uma média de 3.400 MW chega de forma fiável aos consumidores. O fornecimento de energia inadequado resulta em constantes apagões e tem prejudicado o desenvolvimento económico da Nigéria.

Para permitir um fluxo livre de eletricidade, é crucial eliminar os graves estrangulamentos existentes na rede de transmissão e distribuição de energia. Foi neste contexto que o Governo Federal da Nigéria e a Siemens definiram o Roteiro de Eletrificação do país. O roteiro prevê três fases:

  • A fase 1 concentrar-se-á em medidas essenciais e de resultados rápidos para aumentar a capacidade operacional de ponta a ponta do sistema para 7.000 MW;

  • A fase 2 incidirá sobre os restantes estrangulamentos da rede e visa operacionalizar o aproveitamento total das capacidades existentes de geração e distribuição, aumentando a capacidade operacional dos sistemas para 11.000 MW;

  • A fase 3 prevê o desenvolvimento, a longo prazo, do sistema para até 25.000 MW. Isto inclui tanto atualizações, como expansões nas áreas da geração, transmissão e distribuição da energia.

Em Moçambique, a Siemens tem sido um importante parceiro tecnológico do país, capaz de criar valor sustentado e duradouro em áreas determinantes para a prosperidade económica e para a qualidade de vida dos cidadãos moçambicanos, tais como a energia, transportes e infraestruturas. Ao longo dos anos, a empresa tem vindo a fazer uma aposta contínua na valorização dos recursos humanos locais, através do desenvolvimento de importantes iniciativas nas áreas da educação, formação e de transferência de conhecimentos.


Rita Silva 

 ritas.silva@siemens.com