Proyectos Siemens Energy

Ciclos combinados

Sostenibilidad y eficiencia energética

Siemens en ciclo combinado en España ha instalado 4.000 MW en instalaciones como Palos de la Frontera, Campo de Gibraltar, Sagunto y Arrúbal.

Las centrales de ciclo combinado de Siemens se encuentran entre las plantas de combustión fósil más seguras del mundo en materia de medio ambiente.

En vez de emitir los gases calientes de escape de la turbina de gas al medio ambiente que no se han utilizados, con ellos se genera vapor para una turbina de vapor en un proceso posterior.

Las modernas plantas de ciclo combinado han conseguido una eficiencia de alrededor del 58% y emisiones de CO2 por kilovatio hora mucho más bajas: 345 gramos por kilovatio hora comparado a los 578 gramos por kilowatio hora de media mundial en la generación de energía.

La central de ciclo combinado de Arrúbal:

  • 800MW (2 grupos de 400MW de turbinas de gas V94.3)

  • Se puso en funcionamiento en el 2204 tras sólo 24 meses de trabajo.

  • Central “llave en mano”: instalación, puesta en marcha y mantenimiento por Siemens.  Es el único caso en Europa.