Building Commissioning

Panorámica general

(EBCx), la principal oferta del Programa CxA, es un proceso sistemático para investigar, analizar e implementar mejoras de bajo costo basadas en la operación en los sistemas de construcción que hacen que los sistemas actúen interactivamente para cumplir con los Requerimientos de Instalaciones Corrientes (CFR) del edificio. El proceso incluye las siguientes fases:

1. Planificación de múltiples edificios - Una fase de preplanificación para los clientes que desean poner en marcha varios edificios
2. Evaluación - La fase de planificación de un edificio en proceso de puesta en marcha a través de:
a. Identificación de CFRs.
b. Desarrollo del plan de puesta en marcha
c. Caminata inicial del edificio
d. Identificación de las acciones correctivas de puesta en marcha (CCA) y
    Hipotéticas medidas de conservación (CCMs)
3. Investigación - La fase de análisis del proyecto que incluye:
a. Tendencia de datos
b. Análisis de CCMs revisados
c. Identificación de las Medidas de Mejora de la Instalación (FIMs) que requerirán futuros fondos CAPEX para la implementación
4. Implementación - La fase de cambio del proyecto incluyendo:
a. Implementación de CCAs y CCMs revisados
b. Verificación de la mejora del rendimiento
5. Entrega - La fase de aprobación y capacitación del
a. Reseña de clientes
b. Formación de las partes interesadas
c. Desarrollo de las lecciones aprendidas
6. Puesta en marcha basada en la supervisión - La fase de persistencia del proyecto incluye:
a. Seguimiento de datos a través de la plataforma cloud de Siemens, Advantage
    Navegador. Haga clic aquí para mas información. . Click here for more information
b. Protocolo para identificar y reparar CCMs que "derivan" fuera de especificaciones
c. Proceso para seguir buscando nuevas mejoras en el
     edificio
d. Diagnóstico de Detección de Fallas (FDD)

Beneficios

Sabemos que los sistemas de construcción dentro y fuera, y nuestra solución es una capa protectora adicional en nuestro compromiso de conducir a sus edificios de más alto rendimiento hoy y en el futuro.
A continuación se detallan los beneficios que se pueden obtener a través del programa Siemens Commissioning Advantage.


Reducir el gasto de utilidades
El proceso de CA identifica sistemáticamente los desperdicios y las ineficiencias en la construcción de sistemas y subsistemas. Lee mas.

Mejoramiento del desempeño del edificio
Estrechamente ligado a la reducción de los costos de energía, el programa CxA mejora el desempeño de ...


Reducir la huella de carbono
Los edificios comerciales y residenciales son enormes usuarios de electricidad, representando más del 70% del uso


Certificación de Edificios
Hay muchos programas de certificación de edificios disponibles para propietarios de edificios y gerentes.


Los requisitos reglamentarios
Mediante el proceso Siemens Commissioning Advantage y nuestro completo conocimiento de la normativa única en virtud de la cual la asistencia sanitaria ...


Controla la optimización
Las estrategias subóptimas de control de edificios representan el 60-80 por ciento de las medidas de conservación encontradas como parte del edificio


Ventajas de Mercado Vertical

Haga clic en las imágenes verticales del mercado a continuación para ver cómo Siemens Commissioning Advantage puede ayudar a su mercado vertical y el impacto de CxA en varios mercados.

Comercial

Salud


Tecnología


Científica


Educación Superior


Gubernamental


Industrial


16/11/2016 | Author: Name