Tools

Kultur- und SportvereinKultur- und Sportverein

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Der Revisor  - Burgtheater - 30%

Mittwoch, 30. März 2016

  • Burgtheater, Universitätsring 2; 1010 Wien

  • Spieldaten
    Dienstag, 12.04.2016 | 18.30 Uhr
    Mittwoch, 13.04.2016 | 18.30 Uhr

  • Ermäßigte Karten unter Burgtheater
    mit dem Kennwort SIEMENS  buchbar: Einfach nach der Wahl Ihrer Sitzplätze im Warenkorb unter dem Punkt Aktionscode einlösen das Kennwort SIEMENS   eingeben. Der Betrag verringert sich automatisch.
    Das Angebot ist nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar, und gilt für maximal 2 Karten pro Person - solange der Vorrat reicht. Diese Aktion kann nicht an den Abendkassen eingelöst werden.
    Tageskassen gibt es im Burgtheater, Zentrale Kassen Operngasse, Volksoper Währinger Gürtel, Burgtheater



Der Revisor von Nikolaj Gogol

Die Nachricht, dass ein Revisor inkognito in die Stadt gekommen ist, versetzt den Bürgermeister in helle Aufregung. Alle lassen sich hier schmieren, bestechen, fälschen Bücher und Bilanzen. In Wahrheit handelt es sich bei der angekommenen Person jedoch um einen mittellosen reisenden Beamten namens Chlestakov, der das Angebot, ihn für einen Revisor zu halten, gerne annimmt.
Alvis Hermanis führt einen Jahrmarkt der Eitelkeiten vor. Das Ensemble besticht mit Witz und Charakter. (Die Presse)
Die Atmosphäre wirkt aus der Zeit gefallen, und dennoch wirkt das Abgeranzte nicht abstoßend, sondern shabby chic. […] Eine solch ausschweifende Inszenierung funktioniert nur, wenn selbst die kleinsten Rollen mit großer Liebe zum Detail gespielt werden. Und das beherrscht das Burgtheater-Ensemble ganz ausgezeichnet. (Falter)
Regie: Alvis Hermanis
Mit: Franz J. Csencsits, Brigitta Furgler, Maria Happel, Maria Lisa Huber, Dietmar König, Fabian Krüger, Dörte Lyssewski, Michael Maertens, Dirk Nocker, Johann Adam Oest, Martin Reinke, Falk Rockstroh, Hermann Scheidleder, Oliver Stokowski, Liliane Zillner
Und Thomas Bäuml, Alban Knoll, Josef Manske, Valentin Reischer u. a.



http://www.burgtheater.at 

 Email